自动化设备接口使您能够获取贝加莱设备的特定功能。此设备的设置可以通过使用控制面板中的 贝加莱控制中心 小应用程序读取并编辑。
- 特点:
- 更改显示器的具体参数
- 读取设备的特定按键
- 更新按键配置
- 开启薄膜键板上设备特定的LED
- 读取或校准输入设备(例如钥匙开关,手轮,手柄,电位器)
- 读取温度,风扇速度,统计数据和开关设置
- 读取运行小时数(通电小时数)
- 读取用户和出厂设置
- 读取软件版本
- BIOS和固件更新及保护
- 创建报告关于当前系统(支持协助)
- 设置SDL均衡器值用于SDL电缆调整
- 更改用户序列号
![](/fileadmin/1280176816474-de-html-1.2.jpg)
贝加莱自动化设备接口(ADI)开发套件
ADI开发套件可以用来从Windows应用程序中访问贝加莱自动化设备接口(ADI)中的功能,它们是通过使用以下开发环境创建的。
- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (或更新)
- 特点:
- 一个带ADI功能说明的Microsoft Visual Basic模块
- Microsoft的头文件和导入库Visual C++
- Visual Basic和Visual C++的帮助文件
- Visual Basic和Visual C++的示例项目
- ADI DLL(用于如果没有安装ADI驱动程序的应用程序测试)
![](/fileadmin/1261136163553-de-html-1.2.jpg)
贝加莱自动化设备接口 (ADI) .NET SDK
ADI .NET SDK可以用来从.NET应用程序中访问贝加莱自动化设备接口(ADI)功能,它们是通过使用Microsoft Visual Studio 2005或更新版创建的。
- 支持的编程语言:
- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#
- 特点:
- ADI .NET类库
- HTML Help 1.0格式(.chm文件)和MS Help 2.0格式(.HxS文件)帮助文件
- Visual Basic,Visual C++和Visual C#的示例项目和代码片段
- ADI DLL(用于如果没有安装ADI驱动程序的应用程序测试)
HMI诊断程序
贝加莱ADI HMI诊断程序可以分析您的设备并生成一份报告文件。然后,该报告文件可以被用来进行错误分析。
贝加莱自动化设备接口 (ADI) SNMP 代理
贝加莱ADI SNMP代理是一个可选的Windows组件,它可以通过SNMP监控并配置贝加莱工业PC。例如,SNMP管理控制台(监测站)的操作员可以监控贝加莱工业PC的温度值或更改用户序列号。
![](/fileadmin/1340748037741-de-html-1.0.jpg)
SNMP代表 简单网络管理协议 ,它是由IETF(互联网工程任务组)开发的,能够实现从中心站点监控网络设备(例如路由器,服务器,交换机,打印机,计算机)。它还规定了被监控设备(代理)与监控站点(SNMP管理器,管理控制台)之间的通信。SNMP被设计为允许监控任意联网设备。SNMP可以执行的网络管理任务包括:
- 特点:
- 网络组件的监控
- 网络组件的远程控制和配置
- 错误检测和通知