告别走走停停的时代——未来的电池生产

从内燃机到电力驱动的转变正在迅速发生,因此电池行业的公司面临着许多挑战。这包括快速提高生产能力、成本管理和高产品质量以及持续的技术发展。

需要创新的解决方案和跨行业合作来应对这些挑战并塑造电池技术的未来。这场竞赛就是看谁能最有效地部署其开发资源并满足对电池系统的极高需求。在电池展上,贝加莱将展示如何掌握提高生产力、减少机器占地面积和高可用性之间的平衡。

我们还将展示如何将 100% 在线检查无缝集成到系列生产中以及如何可靠地保证可追溯性。

2024年6月18日至20日,斯图加特展览中心

9号厅,G67展位

 

产品组合概览

在我们的交互式产品之旅中,我们将向您展示最新贝加莱技术的亮点。焦点:可扩展、坚固且功能强大的工业 PC,以及如何使用它们轻松灵活地实施符合 EN 1010 和 EN 13849 的安全解决方案。响应时间比传统解决方案快十倍,并且可以避免昂贵的机器停机。

工业软件

为软件工程的未来做好准备:贝加莱软件平台在整个项目生命周期内提供灵活性和支持。OPC UA、物联网和 mapp 技术构成了最新解决方案和技术的软件基础。了解 mapp 如何彻底改变机器和系统软件的创建以及 OPC UA FX 如何成为下一代现场总线。mapp 就像智能手机应用程序一样易于使用。

软件中心

我们的软件中心是最新贝加莱软件解决方案和技术的中心联络点。亲身体验自动化和数字化转型的未来,并了解 Automation Studio 如何成为许多应用程序的中心接触点。机器视觉、安全、运动、模拟、机器人、工业物联网、机电一体化系统或控制——这里是一切的汇聚之处。

贝加莱提供用于控制、运动、HMI、安全和机电一体化的独特硬件和软件组合,并结合了开放式连接和图像处理、机器人和模拟等新技术的无缝集成。模块化机器概念、软件控制调整和远程诊断基于机器、系统和模块内部和之间的无缝通信。

展示自适应自动化

展示自适应自动化

沉浸在开创性的展览中,揭示建造电池生产高速公路背后的秘密。亲身体验我们的创新解决方案如何将效率和生产力提高到无与伦比的水平。

展示ACOPOStrak

展示ACOPOStrak

这项突破性的技术从根本上改变了自动化解决方案的实施方式。ACOPOStrak 可以无缝集成到传统的传送系统中,并以无与伦比的精度运输方形电池等高有效载荷。它既可以作为成品使用,也可以作为带有量身定制的梭子和导轨的定制解决方案的基础。

#这就是自动化 - 自动化技术历久弥新

#这本就是自动化 指的是自动化正在改变人们工作、生产和生活方式。它强调了自动化不仅可以提高效率和生产力,而且还可以促进创新并创造新的机遇。在电池展上,贝加莱展示了智能自动化技术如何满足电池行业不断变化的需求。为了降低单位成本,必须提高生产能力。还应降低能源消耗并提高产量。贝加莱首席执行官 Jörg Theis 表示:“这就是为什么我们的解决方案旨在帮助公司提高效率和盈利能力,同时使他们能够以最少的停机时间进行调整。”

了解详情

#驱动绿色自动化

对于贝加莱而言,智能自动化意味着为我们生活的世界提供智能解决方案。通过为当今的行业开发最佳解决方案,我们为实现未来社会的最佳成果做出贡献。

我们的自动化解决方案帮助几乎每个行业的客户以更少的投入实现更多的产出,实现更加绿色的未来 - 他们在更小的空间内生产出更多的产品,消耗更少的能源,产生更少的废弃物。我们同样致力于与供应商共同推动社会进步。

了解详情

数字孪生的世界

从一开始就具有可持续性:贝加莱支持自动化金字塔各个层面仿真工具的无缝集成。仿真伴随机器的整个生命周期,有助于使制造系统更加紧凑、高效和节能。

体验现场数字孪生演示的迷人世界,制造业的未来在您眼前栩栩如生。我们现场演示的功能齐全的数字复制品令人印象深刻地展示了我们广泛的产品组合的融合。

请选择国家和语言

B&R Logo