![](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_1583678227938-de-html-1.1_cbe7b6396f.jpg)
“不愉快的意外将不再发生”
仿真公司machineering的董事总经理Beate Freyer解释了数字孪生如何确保平稳运行并在整个生产过程中提供附加值。
仿真公司machineering的董事总经理Beate Freyer解释了数字孪生如何确保平稳运行并在整个生产过程中提供附加值。
Andreas Waldl:如果你十年前问我,那我肯定会说没有必要。但是,在与机器视觉打交道了十年后的今天,我得出了一个非常不一样的结论:我们希望现代机器执行的许多任务,只有在视觉系统和机器自动化的其它部分均来自同一家供应商时才能完成。
Waldl:说起拍摄图像的质量,光源实际上比相机更重要。某个机器视觉应用程序的成败最终将归结为频闪、强度和均匀性。因此,我们需要使用集成光源系统。
Waldl:让我们来看一下传统光源。在大多数情况下,只有一种控制方式:使用数字量触发输入。一些光源还带有电位器,可以手动调节强度。当然,这对有些应用来说就足够了。但是,当物体移动更快,制造的产品变化更频繁时...
Waldl:没错。因为集成光源可以从控制系统中获得更多信息。首先,你可以获得极其精确的闪光时间 – 我们的系统不到一毫秒。还有捕获相应产品所需的颜色和强度等信息。如果你需要,我们的光源可以为每张图像使用不同的参数 – 根本不会减慢生产速度。我了解到市场上还没有其它光源系统具有如此高的柔性和精度。
Waldl:不会,这恰恰是集成架构的另一大好处。由于来自控制系统的所有变量也都可用于视觉功能,因此我们能够为客户提供一整套功能,他们可以在他们熟悉的工程环境中使用。用户只需要挑选他们需要的组件,然后配置它们就可以了。
Waldl:不完全是。事实上,我们的相机、光源和机器控制器相得益彰。但是,我们光源提供的许多优势同样适用于第三方相机。我们的光源系统甚至可以弥补其它相机系统的一些弱点。由于大多数相机使用了传感器,因此抖动较大,以至于无法与机器轴的运动正确同步。而这是一个很容易解决的问题:我们的光源会以最少一微秒的脉冲持续时间进行精确地闪烁。我们其中一位客户就利用这一点获得了以50米/秒速度移动的产品的清晰图像。
Waldl:系统集成商通常需要平衡一系列复杂的需求。然而,即使他们需要使用特定的相机系统来完成某项任务,他们仍然可以使用我们的光源系统。他们只需要使用我们的标准接口模块就可以将一个或多个贝加莱光源连接到他们的机器网络。
Waldl:我们的系统可以做的比传统的频闪控制器多得多,后者只能使用硬接线的外部触发源,并且只能控制数量有限的光源。通过使用贝加莱,带宽范围从单个光源到任意数量的光源组合,均由可自由选择的变量和信号触发。用户可以从贝加莱的标准产品组合中获取硬件和软件,并将完全柔性的控制解决方案与自己基于Web的用户界面融合在一起。然后就可以通过任何通信协议来使用该解决方案,当然也包括OPC UA。而且贝加莱系统已经准备好支持TSN以太网扩展。
Waldl:我们在该领域拥有出色的首发产品阵容,能够为大量应用提供出色的解决方案。但我们还有很多事情要做。我们已经在开发一些方案和产品,这些方案和产品将在未来几年内加入我们的产品组合。我还不能透露任何细节,但我可以告诉你:我们已经开启了一段非常激动人心的旅程,而且看不到尽头。
贝加莱从头开始开发了一种机器视觉解决方案,作为其控制系统的组成部分。现在可以更快地实施视觉应用。控制技术和机器视觉首次来自同一家供应商,这显著降低了总成本。
视觉解决方案由光源系统、相机和智能图像处理算法组成。光源元件可以集成到相机中或作为外部设备使用,并与图像捕捉同步。
这种前所未有的集成深度所开启的全新可能远远超出了质量检验。来自视觉系统的信息可以实时输入控制回路,以提供先进的机器控制。相机可以以微秒级精度与轴运动同步。
贝加莱的光源产品组合包括柔性灯条、灯环和背光。相机最多可配备64个集成LED。每个光源都有一个集成的频闪控制器,每次最多可以有四种不同的LED颜色。选择范围从白光和各种颜色的可见光到红外线和紫外线。这样就可以针对任何应用实现恰到好处的对比度、颜色、照度和强度。
贝加莱的柔性灯条具有-40°至90°的电子角度调节功能。灯条也可以按四个、六个或八个一组,作为预组装的环形灯使用。它们可以通过M12混合连接器集成到机器网络中,该连接器还提供必要的24 VDC电源,因此每个贝加莱光源系统只需要一根电缆即可。第二种混合连接可以对额外的光源或相机进行菊花链布线。