缩短上市时间通常需要权衡 – 减少新功能的创新时间和减少测试时间。计划向市场推出其第一台全电动挤出吹塑机的土耳其挤出机专家Mikrosan求助于贝加莱以确保加快开发将不会以牺牲质量或性能为代价。
![](/fileadmin/1469393767727-de-html-1.0.jpg)
新机器功能越来越多地以软件形式快速增加,对柔性化和高性能的要求也与日俱增。与此同时,产品Time-to-market的压力也在威胁着机器的性能和质量,更不用说产品成本预算。
“我们投入大量时间和资源开发和维护我们的软件,”Mikrosan公司电气工程经理Erkan Akkartal说道。“每台新机器都应胜过上一代,同时保持其经过质量测试的功能 – 这是一个相当大的挑战。”
当Mikrosan决定推出其第一台全电动挤出吹塑机时,该公司知道将其尽快推向市场对于成功而言至关重要。问题是如何在不牺牲质量的情况下实现这一目标。
开发快速,质量可靠
解答来自贝加莱,他们的模块化应用开发解决方案 – mapp技术 – 可以为像运动控制、配方管理、审计追踪、文件管理等任务提供经验证且可靠的预编码软件块。“mapp技术的好处在我们决定与贝加莱合作的过程中发挥了重要作用,”Akkartal回忆道。“它能够使我们的应用软件永不过时,并缩短我们产品的上市时间而不牺牲质量。”
凭借mapp提供其新软件架构的基本功能,Mikrosan能够利用贝加莱的全面现场测试和持续维护,从而持续可靠地提高质量并降低投资风险。“由于执行重复低级开发任务以及维护现有解决方案所占用的资源变少了,”Akkartal继续说,“因此,我们的开发人员可以自由地专注于机器特定功能的实现和优化,如顺序处理,这对于这类机器而言最为重要。”毕竟,正是这些高级功能得以使Mikrosan的机器在市场上脱颖而出。
最终,Mikrosan能够将新机器的面市时间减少至通常所需时间的一半。不仅如此,他们还拥有时间和资源来优化适用于高级状态处理的用户接口。
通过ACOPOSmulti提高能效
![](/fileadmin/1468201314477-en-html-1.0.jpg)
使用mapp技术可以确保工程资源的有效利用,下一个挑战是确保机器能够高效地使用其能源。毕竟,挤出机上的锁模机构拥有极大的质量,需要极其高效且智能的能源管理从而更有益于操作。由于使用了贝加莱的ACOPOSmulti伺服技术,它采用有源功率再生,750 VDC共直流母线和大电容,因此Mikrosan的新机器能耗极低。在PLCopen功率计量功能块的帮助下,这种效率可以得到在线监测。
在挤出吹塑机中使用伺服电机的优势无疑是速度、能效和安静运行。通过使用贝加莱最先进的驱动技术,Mikrosan可以确保这些优势得到最大化利用,而驱动器紧凑的结构也是对机器本身机械设计的有益补充。
挤出机需要极其高效的能源管理从而更有益于操作。通过使用带有源功率再生功能的ACOPOSmulti伺服技术,Mikrosan实现了极低的能耗。(来源:Mikrosan)
贝加莱:可靠的合作伙伴
双方成功的合作伙伴关系可以追溯至2006年,现在Mikrosan公司已经在其挤出机上配备了贝加莱解决方案。“凭借我们强大而专业的技术团队,我们与贝加莱的合作完美履行了我们的使命,即以快速且可靠的方式为我们的客户带来尖端技术,”Mikrosan公司创始人Naci Sönmez总结道。
“凭借我们强大而专业的技术团队,我们与贝加莱的合作完美履行了我们的使命,即以快速且可靠的方式为我们的客户带来尖端技术。”Naci Sönmez,Mikrosan公司创始人
![](/fileadmin/1469393767659-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1469393767779-de-html-1.1.jpg)
Erkan Akkartal,电气工程经理,Mikrosan
“我们不仅能够将新机器的开发时间缩短至原来的一半,而且还拥有时间和资源来优化适用于高级状态处理的用户接口。”