注射成型是一个竞争激烈的市场。每年有数百家制造商交付约10万台注塑机,因此一台机器的成功很大程度上依赖通过技术特点实现的差异化竞争。但是Woojin Plaimm公司并不满足于此。该注射成型专家与贝加莱一起正在确保其DL和TE系列注塑机亦能在易用性、可视化及人机交互方面脱颖而出。
喷壶、牙刷、汽车仪表盘 – 我们生活中有很多塑料制品是通过注射成型生产的。注塑机将塑料颗粒熔化并注射入模具中。一旦冷却硬化,部件就可以从机器中移除。注塑机必须满足各种要求。其中,注塑质量很大程度上依赖注射速度。重复精度也绝对必不可少。除了技术要求之外,其它方面诸如能源效率、操作方便和机器占地面积也至关重要。
![](/fileadmin/1470015173009-de-html-1.0.jpg)
与贝加莱密切合作
Woojin Plaimm成立于1985年,是韩国最大的注塑机制造商,每年生产多达2700台注塑机。Woojin尤其擅长垂直集成 – 从铸造和模具加工到机器的最终组装。
该公司长期专注于亚洲市场,近几年已重新调整其国际战略,将目标瞄准北美、南美和欧洲。在2014年秋季,Woojin在韩国启用了一座占地面积达70000平方米的新工厂,年产量达6500台机器。
两年前,公司还在奥地利Leobersdorf开设了研发中心。随着该欧洲研发中心的增设,系统工程要求 – 诸如工业控制和IT系统以及生产数据的采集和处理 – 都已被提出。为了确保将欧洲标准集成到公司技术中,奥地利研发中心已经扩展成为公司完整的欧洲总部,拥有自己的销售和服务中心。
![](/fileadmin/1470015180032-de-html-1.1.jpg)
Woojin依赖贝加莱整体解决方案
Woojin与贝加莱之间的合作始于2008年的全电动TE系列注塑机。两家公司在液压曲肘式合模TH系列的开发上亦有合作 – 之后是TH-S系列。
在Leobersdorf实施的第一个大项目是DL系列的重新设计,该两板式注塑机适用于高合模力要求。“凭借其完整的解决方案,贝加莱成为了我们首选的合作伙伴,”Woojin Plaimm公司欧洲总部首席执行官Dietmar L. Morwitzer说道。“贝加莱控制系统一直都非常先进,包括针对塑料和注射成型的专用技术。通过使用先进的甚至满足欧洲最高标准的解决方案,我们能够拓展全新客户,并参与到国际市场中与最优秀的厂商进行竞争。”
![](/fileadmin/1470015173064-de-html-1.0.jpg)
Dietmar L. Morwitzer,CEO,Woojin Plaimm,欧洲总部
“凭借其完整的解决方案,贝加莱成为了我们首选的合作伙伴。他们的控制系统一直都非常先进,包括针对塑料和注射成型的专用技术。通过使用先进的甚至满足欧洲最高标准的解决方案,我们能够拓展全新客户,并参与到国际市场中与最优秀的厂商进行竞争。”
![](/fileadmin/1470015180101-de-html-1.0.jpg)
通过mapp View实现清晰直观的HMI
当前的开发工作旨在更新Woojin的全电动TE系列和液压式DL系列注塑机 – 两者都已采用完整的贝加莱解决方案。除了技术升级之外,这里还特别强调易用性和基于Web的HMI。
机器操作员经常被高度复杂的HMI应用程序搞得晕头转向。因此,该解决方案旨在实施一个基于可视化的系统,它比基于文本的系统更易于使用。与此同时,与早期的解决方案相比,它还应使数据更易于解释和处理。他们对贝加莱的要求很明确:新的HMI解决方案需要简单、直接和易于解释。
通过OPC UA和基于Web的HMI设定正确航向
“我们从一开始就知道,我们将与贝加莱一起开发全新的HMI应用。通过使用OPC UA通信协议和贝加莱新的基于Web的HMI解决方案,我们已经为未来至少20年设定了正确的航向,对此我非常有信心,”Woojin公司研发经理Richard Wagner说道。
基于Web的HMI是通过使用贝加莱的mapp View创建的。“在mapp View之前,HMI应用程序的导航令人困惑,客户经常不得不使用用户手册查找某些值的含义。因此,我们内部决定想要一个新的、基于Web的HMI解决方案 – 然后发现贝加莱已经在着手这方面的工作。这对我们来说恰逢其时,”Wagner说道。Woojin目前正在使用mapp View修改其报警系统。这对客户而言非常重要,因为它可以帮助他们快速恢复并运行机器。
新驱动系统:ACOPOSmulti
液压两板式注塑机DL-A5 650合模力为650吨,空循环时间低于3秒。伺服泵是DL系列的标配,这有助于降低能耗,因为它只需要沿着机器轴运动。DL系列注塑机的合模力范围从550至3300吨。新的机械设计将液压油箱放置在气缸附近便于高速注射,而泵位于油箱附近则便于维护。许多其它细节也得以优化,从而为操作员和维护技术员增加了易用性。
TE系列的设计注重性能。这包括并行执行运动 – 这是全电动注塑机的明显优势。TE机器使用ACOPOSmulti伺服驱动器,其紧凑的结构有助于减少机器占地面积。除了汽车零部件之外,这些注塑机还可以被用来生产医疗器械和消费电子的零部件。
贝加莱Automation Studio用于集成诊断
贝加莱Automation Studio提供了一个集成的开发环境,因而Woojin可以使用它开发从机器和运动控制到通信和HMI的一切。这样不仅可以节省时间,而且还能降低维护成本。“贝加莱的Automation Studio是适用于测量、编程和诊断的完美工具,在节省时间方面提供了巨大优势。使用竞争对手的产品 – 基于Web的HMI应用将不得不在Automation Studio外部进行开发 – 将会增加大量开销,”Wagner解释说。
随着Woojin的国际业务越来越多,直接在机器上或通过物联网远程处理某些服务和诊断任务也很有必要。“这使我们能够更快捷地检索和交换数据。这是新控制器的一大亮点,”Morwitzer说道。
![](/fileadmin/1331004069001-de-html-1.0.jpg)
Automation Studio:终极诊断工具
贝加莱Automation Studio提供了一个集成的开发环境,因而Woojin可以使用它开发从机器和运动控制到通信和HMI的一切。这样不仅可以节省时间,而且还能降低维护成本。Woojin使用Automation Studio作为测量、编程和诊断的通用工具。
准备就绪:确保人机交互100%安全
在2016年K展后,Woojin再次找到贝加莱 – 这次是为了安全。第一个项目将从公司的VH系列立式注塑机开始,其特点是拥有很多光幕。在立式注塑机上,操作员通常将部件手动放入机器,因此存在直接人机交互。与具有自动循环的机器相比,这使能够保护操作员的安全技术变得尤其重要。
![](/fileadmin/1470015173074-de-html-1.0.jpg)
Richard Wagner,研发经理,Woojin Plaimm,欧洲总部
“贝加莱的Automation Studio是适用于测量、编程和诊断的完美工具,在节省时间方面提供了巨大优势。使用竞争对手的产品 – 基于Web的HMI应用将不得不在Automation Studio外部进行开发 – 将会增加大量开销。”