Упаковка уходит в цифру

Капризные покупатели и креативные маркетологи вынуждают компании по производству упаковочного оборудования выпускать машины, ориентированные на мелкосерийное произодство, для которых частая переналадка обычное дело. При этом не должна страдать производительность, вмешательство оператора должно быть мимнимальным, а также мошина должна помогать оператору в работе и сообщать полную информацию о своей эффективности. Компания DCM-ATN, производитель упаковочных машин, предлагает именно то, что нужно рынку - высокоавтоматизированные интеллектуальные машины с технологическими инновациями от B&R.

Продолжающаяся тенденция к уменьшению размеров партий и всё более высокие колебания спроса на продукцию влекут за собой новые проблемы для производителей упаковочного оборудования. Производители машин для упаковки ищут решения для сокращения времени переналадки и отслеживания производительности своего оборудования. Машиностроитель DCM-ATN, чьё оборудование перерабатывает гибкий пластиковый материал и картон в пакеты, коробки и конверты, приступил к разработке интеллектуальных упаковочных машин нового поколения.

Одним из них является полностью автоматизированный перемоточно-резательный станок SuperTigre, который на момент написания статьи только готовился к выходу на рынок. Параллельно с этим DCM-ATN разрабатывает решение для поддержки Edge-технологий, позволяющие контролировать работу оборудования и осуществлять всесторонний анализ производительности.

Компания DCM-ATN разработала веб-интерфейс на базе решения mapp View от B&R, что сделало SuperTigre одной из самых удобных в использовании перемоточно-резательной машиной.

Сокращение ручного труда и отходов

«Благодаря многолетнему опыту совместной работы с B&R, мы не сомневались, что можем рассчитывать на инновационнные компаненты в наших разработках», — объясняет Матье Лоршель, бизнес-эксперт отдела разработки DCM-ATN. «Положившись на технологии управления движением и интегрированные решения B&R, которые объединяют создание конфигурации машины, программирование и диагностику в едином программном инструменте, мы существенно сократили количество ручных операций и облегчили работу оператора машины».

Благодаря эффективному сотрудничеству с B&R компания DCM-ATN смогла оснастить свой перемоточно-резательный станок нового поколения рядом автоматических функций, максимально повышающих производительность. SuperTigre может автоматически регулировать положение реза и контролировать его с помощью камеры. Кроме того, процесс поперечной резки и закрепление разрезанных рулонов клейкой лентой осуществляется автоматически. Замена и снятие барабана, а также позиционирование сердечника барабана не требуют ручного вмешательства.

ConnectiVision: Программное обеспечение для мониторинга оборудования от DCM-ATN на основе решения B&R Edge Controller.

Удобный пользовательский интерфейс на основе веб-технологий

При работе с небольшими партиями продукции операторы гораздо больше взаимодействуют с машиной. И тем важнее становится удобство операторского интерфейса и визуализации. «Мы хотели создать простой и понятный пользовательский интерфейс для SuperTigre по аналогии с интерфейсом смартфона», — объясняет Александр Метей, руководитель отдела автоматизации DCM-ATN. «Поэтому мы искали программное решение, которое позволило бы нам создавать веб-визуализацию, а также терминал оператора с поддержкой мультитач».

Александр Метей нашел решение поставленной задачи в серии операторских терминалов B&R Power Panel и технологии mapp View, которая позволяет разработчикам, не имеющим знаний в области веб-программирования, создавать интуитивно понятные веб-приложения визуализации. «Это серьезно облегчило задачу нашим специалистам по автоматизации, — вспоминает он, — потому что все, что им нужно было сделать, — это перетащить виджеты и настроить их».

Уставновленные на SuperTigre мощные сервоприводы ACOPOSmulti от B&R гарантируют высочайшую точность перемещения по осям.

Граничные вычисления для всех машин

Чтобы повысить эффективность на нестабильных рынках, производителям машин необходимо собирать, обрабатывать и визуализировать данные для лучшего анализа и оценки производительности своих машин и персонала. Вот почему компания DCM разработала ConnectiVision, комплексную систему мониторинга на базе системы Edge Controller от B&R.

Решение ConnectiVision доступно для всех машин DCM-ATN. Оно предлагает множество различных модулей - для контроля активности машины, для создания отчетов и для удаленного мониторинга производительности с планшета, смартфона или ПК.

Всегда рядом с заказчиком

Как и B&R, компания DCM-ATN уделяет большое внимание поддержке своих клиентов. «Ответственность за техническое обслуживание лежит на стороне поставщика оборудования», — объясняет Лорхель. «Поэтому качество обслуживания клиентов на нашем рынке имеет огромное значение». Компания DCM-ATN предлагает сервисные контракты, которые охватывают весь спектр технической поддержки и обслуживания.

Для успешного оказания услуг компания располагет техническим персоналом в Европе, Америке и Азии, а также привлекает международную сеть филиалов B&R. «Поскольку 85 процентов нашего оборота приходится на экспортные продажи, глобальное присутствие B&R и высококачественная поддержка являются реальным преимуществом нашей бизнес-модели», — говорит Лорхель. «Наш персонал многонационален и мы рады развитой культуре международного сотрудничества в нашем партнерстве с B&R».

mapp View

Веб-интерфейс пользователя, разработанный DCM-ATN, значительно упрощает настройку и эксплуатацию перемотно-резательного станка. Интерфейс на базе mapp View не требует знаний в области веб-программирования и создается простым перетаскиванием виджетов.

Граничный контроллер

Компания DCM-ATM разработала комплексный интерфейс для мониторинга и контроля оборудования с использованием технологии Edge Controller от B&R. Производители оборудования для упаковки могут использовать его для записи и отображения данных о производительности с ПК, планшета или смартфона.

Мэтью Лохель

Инжер по экспортной деятельности, DCM-ATN


«Глобальное присутствие B&R и высококачественная поддержка являются реальным преимуществом нашей бизнес-модели».

Укажите страну и язык

B&R Logo