准备好进行简化和创新了吗?
![](/fileadmin/Mapp_Header-6fadf72c.jpg)
mapp 技术 正在彻底改变工业机械和设备软件的创建。 mapp 组件(简称 mapp)与智能手机应用程序一样易于使用。机器软件开发人员无需编写一行又一行的代码来从头开始构建用户管理系统、报警系统或运动控制序列,而是只需点击几下鼠标即可配置现成的 mapp 。复杂的算法轻松管理。程序员可以完全专注于机器进程。
有更多时间做重要的事
![](/fileadmin/KPI_OEE_RGB-74285820.jpg)
开发速度提高 3 倍
使用模块化、智能软件加快您的开发周期。 mapp 组件自动相互通信,节省您的时间和金钱。
![](/fileadmin/KPI_TCO_RGB-871b27f8.jpg)
降低生命周期成本
受益于不断增长的功能范围。新的和现有的 mapp 完全可以互操作。将软件维护工作留给贝加莱处理。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-43b63e2e.jpg)
为创新赢得时间
专注于优化您的机器流程,并给予创新应有的关注。借助 mapp 技术,我们可以释放您实现这一目标所需的资源。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_14_solution_0530-82ea37e7.jpg)
使用最新技术
mapp 技术使机器人和高级控制等复杂技术变得简单直观。
针对每项应用程
只需点击几下即可设置机器或生产线的核心功能:配方管理、报警系统、OEE 分析、用户角色系统、审计跟踪、能源监控、数据库系统等等。
了解更多...
市场上唯一独立于平台和操作系统工作的 HMI 解决方案。使用现成的小部件创建现代化的 HTML5 应用程序。
了解更多...
mapp Cockpit 为机器调试和诊断提供方便的单点访问。mapp Cockpit 构筑在基于网络的 mapp View HMI 技术之上,可在任何具有标准浏览器的硬件平台上运行。
了解更多...
这 mapp 6D 软件包是一个多维制造解决方案,可以帮助企业提高灵活性和效率。
了解更多...
以易于使用的软件块形式呈现的复杂控制算法。起重机控制、液压控制、过滤器设计、闭环设计等等。让普通用户也能使用的先进技术。
了解更多...
![](/fileadmin/mapp_vision__icon_text_RGB-e2fe2b6f.jpg)
与贝加莱完全集成的视觉解决方案相结合,mapp Vision 软件包使机器视觉应用的创建、维护和诊断变得更加容易。
了解更多...
![](/fileadmin/mapp_safety_icon_text_RGB-eb7d94dd.jpg)
通过集成安全技术实现最大生产力。 mapp Safety 涵盖整个范围,包括安全轴和机器人。可以在现场启用或禁用安全机器选项。
软件质量有保证
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_08_award_0295-2aa695bf.jpg)
mapp 组件的创建遵循敏捷软件开发的原则 - 注重质量。使用测试驱动开发可以在开发过程中提前运行自动化测试。测试在五个不同级别进行,并且不断添加新的测试。此外,每个新的或修改的功能都是根据两人规则开发的。所有这些实践都有助于保证高软件质量。