全新小部件用于精心设计HMI
贝加莱正在不断扩大在mapp View中提供的模块化控制元件选择。这些元件被称为小部件,可以方便地拖放到位并进行配置。贝加莱将会在2016 SPS IPC Drives展会上展示众多新的小部件,紧随其后约有100个将会在2017年推出。
- 亮点
- 加快HMI应用程序开发
- 清晰的用户界面
- 轻松定制
图表是显示机器数据的普遍方式。用于高级报表服务的新的mapp View小部件可以提供一种简单的方法,在您的HMI应用中包含各种图表。
可用的类型包括折线图、柱状图、饼图和圆环图 – 每种图都可以使用2D或3D。它们可以提供重要数据和KPI的清晰实时概述。基于HTML5的mapp View图表小部件可以选择动画。用户只需触摸一部分动画小部件即可放大其它信息。HMI开发人员可以实现这些功能,而无需任何编程。他们所要做的就是定义应该使用哪些数据。
各自自己的仪表盘
当使用mapp View创建HMI应用程序时,可以定义哪些数据对哪些用户可见。甚至还可以创建专用于特定用户组或角色的整个页面。此外,用户现在可以设计自己的个人仪表盘。
他们只需选择所需的内容,并通过拖放将其放在HMI页面上即可。显示元件的数量和尺寸可以灵活调整,从而为每位用户提供了完全满足其需求的仪表盘。
拖放序列
频繁换型的模块化生产线对应用软件的开发人员来说是一个艰巨的挑战。使用新的mapp View小部件自由配置序列可以使事情变得更加容易。
在编程期间,机电一体化单元被定义为对应于机器的各种模块和功能。然后在运行时,操作员只需将各个步骤拖放到位,即可创建所需的顺序。根据需要可以串联或并联这些步骤。在启动序列之前,机器软件会验证其在技术上是否可行。该过程为模块化机械和工艺提供了最大柔性。
在HMI应用中编程
通过使用新的全文编辑器小部件,可以在HMI屏幕上用结构化文本编写简单的算法或整个机器人/CNC应用程序 – 运行时无需使用软件开发工具。编辑器提供方便的功能,如自动完成。