贝加莱为机器制造和系统工程提供了终极的生态系统。
我们的集成软件开发方法将帮助您提高质量,降低工程成本并缩短产品上市时间 – 即使在面对客户要求日益复杂的情况下亦如此。
降低开发成本
在完成硬件之前就启动软件开发,在多个项目中重复使用软件模块,通过仿真对功能进行验证以及对模块进行逐个调试,这些都可以节省时间和成本。
缩短交货周期
从机器仿真中自动生成代码,利用电气工程软件中的配置数据,这些都有助于加快产品上市,而将软件开发任务分解成各个模块也有利于实现高效的协作。
提高可复用性
系统支持的完全图形化的硬件配置以及各个层面上的软件模块化可以促进采用了预编程技术的机器和系统开发。
更快推向市场
生产资料市场预期在保持价格不变的情况下会不断扩大功能性。它要求提高质量,延长使用寿命并降低运行和维护成本。机器和系统满足这些需求并提供真正附加值的唯一方式只能是通过增加复杂性。然而,增加花费在这些产品上的规划、开发和制造时间并非是一种选择,因为激烈的竞争会促使公司获取技术优势。
成功的范式转换
并行工程是加快开发的关键之一。这意味着一旦定义了规范,就能启动与机械和电子组件同步携手开发的软件开发。这也意味着有多位程序员在整体软件方案的各个方面同时工作。
另一个实现宏大开发目标的关键是重用已经在各自领域得到证明的现有的软件元素 - 无论是内部开发的模块,还是预编程的技术组件。这样可以节省花费在编程,测试和验证上的时间和精力。
作为一个机器和系统自动化工具,贝加莱Automation Studio 4为产品开发的每一个阶段和环节都提供了前所未有的先进支持功能。它能使软件开发人员掌控不断增加的机电一体化系统复杂性 – 快速、高效、不影响质量。
加快学习
- 直观的用户指南
- 自动化项目的各个方面拥有一致的用户界面
- 立即可用
加快编程
- 使用IEC 61131-3、C、C++和CFC语言进行广泛编程
- 可扩展的硬件平台具有长期可用性
- 开放标准和双向接口
加快维护
- 一站式控制、HMI、运动和安全技术合作伙伴
- 全面的远程诊断
- 全球化服务
集成的软件工程
贝加莱Automation Studio 4是针对自动化解决方案各个方面的终极开发和运行环境 – 从控制和运动技术到HMI、操作和集成安全技术。这款强大的工业自动化软件工程平台的第四代产品经过完全重新设计,可以帮助用户提高工作效率。
今天的软件开发者面临着前所未有的硬件选择多样性,无论是在机器上还是在他们的办公桌上。为了应对日趋复杂,功能多样的机器任务,开发方法被迫大幅改进。
缩短上市时间的目标已经无法通过在快速开发软件之前建立机器并使硬件到位来实现。虽然今天的编程工具的确能够加快处理编程任务本身,但是高效且可持续的产品开发的最大潜力在于融合机械、电气和软件领域,像对待集成生物一样对待机器和系统。
面向对象编程
面向对象编程的优点
机器或系统行为是由其软件管理的。引导每一个进程和活动的是软件,管理重要信息和操作数据的是软件,确保对用户输入、第三方系统指令以及通过传感器向它报告事件做出适当响应的也是软件。
因此,启动软件开发和机械设计一样拥有相同的规范基础,即使当机械设计的许多细节都可能改变。利用面向对象编程所提供的优点能够创建随后由实际值来代替的结构和变量。
双向数据交换
与CAD系统实现双向数据交换
从仿真模型中自动生成代码有助于在开发阶段早期使软件与机械设计相一致。通过模拟运动学和动力学系统中生成的数据在先进的CAD软件中创建单独组件或整个模块可以进一步简化编程。
当涉及电气规划时,在避免与两个主数据版本相关的错误风险以及为此做出不必要的努力方面拥有众多优势。现在,软件开发人员通过使用EPLAN Electric P8接口能够轻松地实现ECAD项目与贝加莱Automation Studio中硬件配置之间的同步。这种双向数据交换确保了两组数据始终是最新的。
可复用性
通过可复用模块实现可持续节约
当自动版本管理减少了花费在协调和文档上的时间时,集成的工具促进了团队合作。有用的功能如自动生成主数据、可视化的硬件配置工具以及方便的面向对象编程使得软件设计变成一件更加愉快的事情。
通过明确定义的接口而非访问全局变量来实现数据交换可以在任何可能的层次结构中对独立的模块进行布置。贝加莱Automation Studio可以轻松地将一个整体的应用划分成面向多个开发者的子项目或外包个别软件组件。它可以帮助你一个组件一个组件地对复杂的机器进行依次升级,而无需对它们进行完全重新编程。模块化的软件架构可以很容易地利用技术组件和功能库的全部潜力。这不仅意味着编写和测试代码的时间变得更少了,而且还允许你创建可动态配置的机型和可选功能。
全面开放
开放的解决方案是唯一面向未来的方案。开放性允许你运用最舒适的工具来工作。它可以让机器与外部系统轻松地进行通信。通过促进面向未来方案的现有软件的重用性,它为你的产品得以更快推向市场节省了宝贵的时间。让专有解决方案靠边站吧。未来属于Automation Studio 4。
贝加莱Automation Studio 4允许使用所有符合IEC 61131-3标准的语言,CFC和C语言进行PLC编程,以及运用C++进行面向对象编程。这不仅允许程序员使用他们的首选语言进行工作,而且还意味着可以轻松集成现有的代码。PLCopen功能块如运动控制和安全的可用性进一步简化了编程,如同集成从仿真工具中自动生成代码的连接器所做的那样。
项目文件以XML格式实现共享,这样可以确保与第三方系统如物料管理和生产规划软件之间实现开放的通信。通过SQL接口也可以直接访问数据库。
众多接口面向其它系统
贝加莱Automation Studio 4采用了OPC统一架构(OPC UA),它可以直接连接至工厂管理层。该协议可以提供方便的功能,使开发者工作起来更轻松,而且作为一个拥有开放架构的新市场标准,它承诺与广泛的第三方系统长期兼容。Automation Studio 4通过使用专用库还支持各种互联网技术,简化了位置独立的操作和生产方法的实施。
拥有直接集成所有现场总线系统的选项,贝加莱Automation Studio 4对各种现场设备开放,并为第三方系统集成提供了最佳支持。集成安全解决方案基于openSAFETY – 它也在Automation Studio 4中进行编程 – 完全独立于所使用的现场总线系统。
- IEC 61131-3, C, C++, CFC
无缝集成 - 项目文件的 XML 格式
所有文件均为纯文本 - PLCopen
运动和安全技术 - POWERLINK
基于以太网的开放式实时现场总线 - openSAFETY
独立于现场总线的集成安全功能 - 仿真
Matlab, MapleSim
- 所有现场总线系统
POWERLINK, CANopen, DeviceNet, Modbus IDA, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, FDT/DTM, EDS, GSD - SQL 接口
从 PLC 直接访问数据库 - ERP / MES / SCADA
直接连接到监控层 - ECAD 系统
使用 EPLAN Electric P8 进行往返工程设计