![](/fileadmin/MicrosoftTeams-image__3_-5dd6e4eb.jpg)
即使在最复杂的工业环境中,秩序和效率也至关重要。可靠的过程控制系统(PCS)是每个现代化生产工厂的核心。它用于加工厂的控制和可视化,以及收集和存储生产数据,以确保工业设备安全、高效和可靠的运行。PCS 通过优化工业流程来提高产品质量。
然而,所有工业领域都面临着剧变——能源转型、数字化转型和信息技术安全给工厂运营商带来了自动化方面的挑战。凭借实施 PCS 项目的多年专业经验,贝加莱通过提供量身定制的解决方案帮助运营商应对当前挑战,借助贝加莱的过程控制系统 APROL,客户可以依靠面向未来架构,基于行业标准 OPC UA 的安全接口以及更高效的过程自动化.
什么是过程控制系统?
过程控制系统(PCS)是一种基于计算机的系统,用于监视和控制工业过程。它由三个主要部分组成:现场设备接口(FDI)、控制和监控站(CAM)以及工程组件(EC)。除了图形、趋势、报警和报告系统等基本功能外,贝加莱 APROL 还提供版本管理、变更控制、审计跟踪、用户管理、标准库和现场总线技术等功能。
![](/fileadmin/Icon_flexibility-74187247.jpg)
全面的可扩展性
成功的 PCS 项目的特点是高可扩展性。这些系统提供了极大的灵活性,因为它们可以轻松适应公司不断变化的需求。可扩展的 PCS 系统是提高效率和安全性的关键。一个著名的例子是 APROL 系统,它由三个核心组件组成。根据系统的需求和规模,这些组件可以整合在单个设备上,也可以选择分布在多个冗余设备上。在较大的系统中,使用客户端/服务器架构,甚至可以支持多达 64 个运行时服务器。APROL 的这种卓越的可扩展性可以无缝地适应您公司的特定要求。
![](/fileadmin/Icon_productivity-400ed964.jpg)
高效的工程设计
过程控制系统(PCS)的设计是一个要求严格且耗时的过程,涵盖从规划和开发到实施和调试的整个范围。在这个复杂的环境中,时间压力、协调和管理高复杂性往往是最大的挑战。这正是 APROL 的优势所在,它将所有自动化组件集成到一个通用工程工具中。即使在运行期间,也可以轻松、安全地进行更改,从而灵活地适应不断变化的需求。APROL 不仅优化了您公司的工程流程,还将运行阶段的安全性和灵活性提升到一个新的水平。
![](/fileadmin/Icon_competitiveness-442a782c.jpg)
可靠的安全性
可靠的安全机制对于过程控制系统(PCS)的顺利运行至关重要。这些机制用于防止未经授权的访问、操纵和误用。APROL 无缝集成了各种安全功能,包括证书管理、预配置防火墙和系统加固。这些元素是 APROL 系统不可分割的一部分,可确保有效防范潜在的黑客攻击。持续监控系统以及定期应用更新和补丁是确保 APROL 系统完整性和安全性的重要步骤。有了这些全面的安全防范措施,您就能安全、高效地运行过程控制系统。
APROL 的系统架构极其灵活,且可无限扩展:它允许您设置最多 64 个运行时服务器,这突出了系统的性能和适应性,以满足你的应用程序的具体要求。
贝加莱提供各种性能等级和外形尺寸的全面工业 PC 产品组合。这使得客户能够为每个项目选择最佳的硬件,同时实现出色的性价比。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
APROL过程控制 - 授权
APROL Process Control - Licenses R 4.4 ("Active" phase)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Industrial_PC-6199acab.jpg)
工业 PC
贝加莱工业 PC 专为满足工业客户对耐用性、可靠性和长期可用性的高要求而开发。各行各业越来越多的主要决策者开始采用贝加莱工业 PC,因为他们明白,从长远来看,看似便宜的 PC 往往是最昂贵的解决方案。归根结底,成本是在产品生命周期结束时计算的,而这正是贝加莱工业 PC 展现其无与伦比的成本优势的地方。
贝加莱工业 PC 还提供无风扇版本,非常适合在多尘环境等苛刻条件下使用。它们的应用场景广泛,包括发电厂的监测和控制、智能建筑中的楼宇自动化以及汽车行业生产设施的控制。
此外,选定的工业 PC 还经过 ISOBUS 认证,可实现跨制造商的农业技术数据交换。有了贝加莱,您就可以面向未来,信赖我们工业 PC 久经考验的耐用性、可靠性和高性能。
![](/fileadmin/X20-7687c4e2.jpg)
X20系统
通过 X20 系统,贝加莱提供了全面的控制器产品组合,使客户能够根据其具体的应用要求精确匹配他们所需的资源,例如接口、处理器功率和内存。X20 系统的一个突出特点是无需昂贵的特殊硬件即可提供高可用性。即使是现有系统也可以通过最少的努力进行改造以获得高可用性,从而提供出色的投资回报。
X20 系统还包括全面的安全解决方案,可以为任何 X20 自动化系统添加安全功能。这确保了安全的操作环境。
通过使用贝加莱 Hypervisor,工业 PC 可以同时部署为实时控制器以及 Linux 或 Windows PC。这就可以实现极其紧凑且可扩展的解决方案,例如用于试验工厂或模块化工厂的工程设计。贝加莱注重灵活性和性能,以帮助客户实施项目。
![](/fileadmin/Remote_IO-2913cd23.jpg)
远程 IO
使用远程 IO 模块作为技术流程和自动化系统之间的接口,具有许多优势。这些优势包括在工程设计阶段就可定制设备结构,大大减少布线工作量,并在整个生命周期内最大限度地减少维护工作。
贝加莱提供全面的 IP20 和 IP67 防护等级的 IO 模块组合,这些模块之间完全兼容。 X20 系统由三个组件组成,布线和维护特别高效。拓扑结构可以不受任何限制地适应设备,从而最大限度地减少布线和工程工作量。
在智能 IO 模块(如用于状态监测的模块)中,复杂的计算直接在模块中进行。 这样就可以在模块中处理短采样间隔产生的大量数据,而不会给总线系统和控制器带来不必要的负担。这就实现了 IO 系统的分布式智能化。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
全方位联网
连接性和开放性是现代自动化和过程控制系统的重要特征。有了 APROL,无论是在系统的不同组件之间、与外部设备之间,还是集成到更高层次的网络中,都能实现全方位的无缝通信。
APROL 提供业界常用的所有通信协议接口。OPC UA 客户端和 OPC UA 服务器也可直接在 APROL 运行时服务器上使用。
这种广泛的连接性实现了顺畅的通信和数据交换,这对自动化系统的效率和功能至关重要。
![](/fileadmin/POWERLINK_Logo-cd473119.jpg)
贝加莱 POWERLINK 是一种基于以太网的开放式协议,专为工业自动化应用而开发。它提供确定性的实时数据传输,适用于要求苛刻的应用领域,如机械制造和设备工程、过程工业和汽车行业。
![](/fileadmin/OPC_UA_Logo__Color_Large_-5863ac6d.jpg)
OPC UA(开放平台通信统一架构)是一种独立于供应商的协议,可在不同设备和系统之间实现安全、可扩展和可靠的通信。OPC UA 集成了加密、签名和认证等安全机制,并通过服务支持服务器、客户端和网络的冗余。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
APROL功能
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_05_security_0186-4a771f61.jpg)
工业网络安全
贝加莱在APROL系统中集成了广泛的安全功能,以确保系统的可用性、可靠性和安全性,并保护和维护设备的无故障运行。这些安全措施不仅包括防止未经授权的信息访问,还包括传输数据的安全。凭借这些集成的安全功能,贝加莱确保 APROL 符合数据安全和防范潜在威胁的最高标准。这使用户能够以可靠且安全的方式运行其过程控制系统。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_04_arrows_circle_0126-6bc5759e.jpg)
语言切换
支持任何语言以及轻松管理多语言系统是 APROL 的重要功能。借助 TranslationManager,用户可以管理和自定义多种语言的系统内容,以满足目标受众的需求和偏好。该功能使得 APROL 可以在全球不同国家和地区使用,而没有语言障碍,提高了可用性,并改善了国际环境中的沟通。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_06_pc_app_0227-23edec61.jpg)
统一工程设计
APROL 中统一工程系统的可用性是一个决定性的优势。无论您使用多少个输入和输出或选择哪种系统架构,系统工程师始终可以访问所有 APROL 功能和编辑器。这不仅能够实现一致、高效的开发和配置,而且还允许随时轻松扩展和调整现有系统。这进一步强调了 APROL 的灵活性和可扩展性,并且可以更轻松地将新组件和功能集成到现有的自动化环境中。
![](/fileadmin/CMYK_Software-96db5f4f.jpg)
过程自动化库
过程自动化库(PAL)以易于使用的构件的形式提供所有过程控制系统功能。这使得工程师能够轻松有效地配置和实施过程控制功能。有了这个库,复杂的自动化任务可以划分为可管理的模块,这大大简化了控制逻辑的开发和维护。组织良好且内容广泛的构件库极大地方便了过程控制系统的实施,提高了效率和用户友好性。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_10_manual_monitoring_0444-bced9bfa.jpg)
控制性能监控器
控制性能监控器 (CPM) 是帮助工作人员高效操作设备的重要工具。通过分析每个控制回路中的标准数据,CPM 控制模块可以自动计算关键数据。通过这些指标,操作员和工程师可以轻松评估控制质量并监控过程控制性能。这有助于优化设备运行,及早发现偏差,并在必要时采取措施改善控制性能,最终实现更高效、更稳定的设备运行。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_03_device_0055-afd71c40.jpg)
高级过程控制
高级过程控制(APC)可实现复杂生产过程的高效、安全自动化。通过应用先进的控制和优化算法,工艺资源得到了更精确的控制和更好的利用。从而提高产品质量、提高生产能力并降低能耗。即使在不断变化的条件下,APC 也能帮助保持工艺稳定,使公司能够充分利用宝贵的资源。它是提高制造业效率和竞争力的关键工具。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_03_CP600_1098-c72fc2f4.jpg)
状态监测
状态监测是一项有价值的技术,可通过振动测量和其他标准检测机械设备的损坏或污染情况。测量结果通过交互式三维图形可视化显示。这种可视化为工厂操作员和维护技术人员提供了一种监测和评估机械设备状态的有效方法。因此,在问题导致重大故障或昂贵的维修费用之前,就可以及早发现和纠正。这有助于最大限度地提高机械设备的可用性和可靠性,同时提高维护效率。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_10_analyzing_table_1026-0174e783.jpg)
商业智能
APROL 提供广泛的报告选项,允许实时监控和评估运行和过程数据。商业智能的高效系统组件补充了功能范围,并为工厂自动化和工业物联网应用提供了重要功能。通过相应的应用程序,还可以在移动设备上查看和编辑数据看板和报告。这使得用户可以随时随地访问关键运营信息,并实时采取行动提高效率和性能。将商业智能集成到 APROL 中,有助于以数据为导向的决策制定,并提高工厂自动化的透明度。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
发电行业解决方案
逐步淘汰燃煤发电,增加使用太阳能、生物质能、风能、地热能和氢能等更环保的能源,是应对气候变化挑战所需的关键步骤。在向更可持续能源的过渡过程中,像 APROL 这样的高可用性和可扩展性工业控制系统正变得越来越重要。
有了 APROL,企业可以确保发电过程以高效、环保和可持续的方式运行。这将有助于减少二氧化碳排放,促进更加绿色的未来,而这正是遏制气候变化所迫切需要的。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Maritime-1f760366.jpg)
海事解决方案
全世界的大型船舶都需要一个可靠、耐用的自动化解决方案,能够安全地承受严苛的海上条件。鉴于船上自动化任务的广泛性,使用了大量基于 APROL DCS 的功能。