为数字服务开启商业化未来

数字化为机器制造商带来了巨大的挑战,但它也为客户创造价值开辟了新途径。然而,成功实施数字化依赖于对车间数据的轻松访问。借助OPC UA FX,数字服务将会开启商业化的未来。

产品的价值由什么来决定?在越来越多的行业中,答案不再是硬件,而是软件。在过去20年中,任何一位购买过汽车的人都可以证明这一点。首先出现了电子控制系统,它取代了我们仍然可以用扳手自行修理的最后几个机械部件。然后是数字服务,例如车辆辅助驾驶系统和手机集成。如今,网络通信性能是汽车潜在买家需要考虑的最重要标准之一。

数字服务成为主角

类似的转变正在席卷机械制造业。这对我们客户的机器来说意味着什么呢?很简单:他们希望实施在IT和消费电子领域长期以来已成为标准的同类的网络通信和数字服务。正如那些行业所做的那样,机械制造业关注的重点正在从机器本身转移到它的上游和下游过程中。

进行批次为1的配置、未来通过软件更新进行调整、通过远程访问进行故障排除、轻松集成到端到端价值链中:如果机器制造商希望保持竞争力,他们很快就需要提供这些服务。实施这些服务的一大挑战在于,如何在使用不同控制和通信系统的机器之间实现无缝通信。在现场层面也需要同样的开放性,以便从每台机器上的传感器和执行机构中收集数据。

是时候规划未来了

这对机器制造商意味着什么呢?很简单:如果您现在正在计划新的机器系列,请直接将OPC UA FX计划到其中。我们越来越多的OEM客户正在寻求支持以实施他们自己的数字业务模式和服务。就制造商而言,他们要求机械设备能够以即插即用的方式轻松连接到生产网络中。借助OPC UA FX,现在有了一个统一、开放的全球标准,使机器制造商能够满足客户对数字服务日益增长的需求。

在对OPC UA FX的产品支持方面:所有的大门都是敞开的。贝加莱的新型总线控制器已为FX做好了准备,支持TSN,并可以集成到现有的以太网中。这同样准备好的还有最新一代的X20控制器。贝加莱还开发了TSN交换机,同时即将推出的新版本Automation Studio软件将支持使用OPC UA FX开发应用程序。

通过多厂商设备互操作性演示,17家设备制造商展示了OPC UA FX已为市场做好准备。

做好准备顺利过渡

而FX不仅适用于新机器,也适用于现有设备。您可以在混合解决方案中继续使用熟悉的OT协议,这两个世界在同一根网线上共存。这意味着每个机器制造商都可以设置自己过渡到 OPC UA FX 的进程,直到他们完全做好准备。

您可以问问自己,十年后您机器所面对的市场会是什么样子,这点很重要。制造商已经感受到制造业内提供数据驱动服务的压力,而这种压力在未来几年只会越来越加剧。事实上,封装在软件应用程序中的强大机器学习算法将会发挥越来越重要的作用。

多米诺骨牌开始倒下

数字解决方案依赖于数据。这些数据需要采集、处理、分析,以及同样重要的传输。必要的上网通信性能可以通过增加数小时的工程量和投资额外的网关来实现,或者只需要在合适的时间集成OPC UA FX即可。在短短的五到七年内,OPC UA FX将会在生产车间内占据主导地位。一旦第一块石头落下,多米诺骨牌效应就会出现,并颠覆市场。现在您需要确定,您是否已经万事俱备了。

贝加莱已经开始提供OPC UA FX实施所需的硬件。

总线控制器

TSN交换机

X20 PLC

贝加莱的X20BC008U同时支持OPC UA和TSN,为产线和现场层面的跨厂商实时通信打开了大门。

具有实时功能的以太网交换机可以轻松集成非FX节点,简化了OPC UA FX网络的实施。

贝加莱最新一代的PLC可用作OPC UA FX网络中的现场层主站。

OPC UA FX中的FX代表什么?

OPC UA FX中的FX代表什么?

Elmar Zimmerling:FX代表现场交换(Field eXchange)。该标准统一了更高的协议层以及各种控制和现场设备的语义。最终结果是为所有相关自动化应用提供了统一的解决方案,包括运动控制、安全和确定性。

迁移到OPC UA FX有多复杂?

迁移到OPC UA FX有多复杂?

Zimmerling:由于OPC UA FX完全独立于物理传输层,因而它可以与混合网络中的各种传统协议一起使用。通过这种方式,它将旧的通信世界与新的通信世界连接起来。就OPC UA FX的迁移策略而言,无论是启动新项目还是升级现有系统,这一点都非常重要。没有必要立刻放弃旧的解决方案。

TSN在OPC UA FX中扮演什么角色?

TSN在OPC UA FX中扮演什么角色?

Zimmerling:TSN仍然是具有苛刻速度要求的实时应用的首选解决方案,但这不是强制性的。相反,OPC UA框架旨在支持未来使用5G或Wi-Fi 6等无线技术。

现场层规范还有多远?

现场层规范还有多远?

Zimmerling:控制器到设备的规范应该会在2022年准备好。其中对机器制造商来说特别重要的是,OPC基金会还在与PI合作开发独立于供应商的功能安全解决方案OPC UA Safety。FLC安全工作组已完成OPC UA安全规范(OPC 10000-15)的2.0版,该规范支持OPC UA FX和Pub/Sub。

OPC UA FX解决方案的未来何时开启?

OPC UA FX解决方案的未来何时开启?

Zimmerling:它比你想象的要更临近:OPC UA FX已经远远超出了理论范畴。事实上,我们有一个大型多厂商设备演示专为纽伦堡SPS 2021而准备,后来展会因故取消了。来自17家知名制造商的控制器通过以太网交换机互连。测试装置表明控制器到控制器的通信已经为市场做好了准备,包括不同制造商设备的自动连接,即所谓的连接管理。所以,如果你问我:未来已经到来。

关于技术

5 questions and answers about OPC UA FX

Find out more about the vendor- and platform-agnostic communication solution OPC UA FX from B&R in 5 questions to our expert Stefan Schönegger, Product Group Manager Control Systems, Machine Vision and Industrial Networks.

To the interview

请选择国家和语言

B&R Logo