![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_Nilpeter_FA-Line.00_00_57_14.Still007-a72c8a25_059bf1d61e.jpg)
柔印的未来
柔版印刷领导者 Nilpeter 和贝加莱联合开发了一种革命性的视觉系统,可减少浪费、提高质量并最大限度地减少劳动力。它为保持套色精度设立了新标准,即使使用超柔性材料也是如此。
柔版印刷领导者 Nilpeter 和贝加莱联合开发了一种革命性的视觉系统,可减少浪费、提高质量并最大限度地减少劳动力。它为保持套色精度设立了新标准,即使使用超柔性材料也是如此。
梅尔泽机械制造有限公司(Melzer Maschinenbau GmbH)是世界领先的智能卡和标签生产线制造商之一。贝加莱的驱动和自动化技术在保证机器的高精度、灵活性和生产速度方面发挥着重要作用。结合奥地利自动化专家提供的服务和支持,梅尔泽很很有可能在未来继续成为 ID 系统制造商中的重要一员。
现代身份识别卡和芯片卡是真正的高科技奇迹,我们通常将它们放在钱包里随身携带却不被注意。它们配备了 RFID、微芯片或全息图等多种功能,提高了日常生活的安全性和效率。它们可以实现快速识别、安全支付并方便获取服务。如果没有它们,我们的数字世界将无法运转。
位于施韦尔姆(Schwelm)的梅尔泽机械制造有限公司(Melzer Maschinenbau GmbH)专门生产此类智能塑料卡。这家中型家族企业开发和建立模块化生产线,用于生产塑料卡、芯片卡、RFID 卡、RFID 嵌体、身份识别卡、电子护照和电子签证贴纸。他们的产品组合还包括用于生产智能标签的创新机器,例如用于行李标签、智能票据或无线标签的机器。
世界各地的公司和当局都赞赏这家总部位于施韦尔姆(Schwelm)的公司在生产高安全性身份证的机器方面的专业知识。这些究竟是什么仍然是公司机密,但梅尔泽有限公司的技术销售总监 Dirk Melzer 透露了以下内容:“您的身份识别卡或钱包里的卡是由我们的机器制作的,这种可能性非常高。”
除了精确度之外,梅尔泽机器还具有灵活性、模块化和生产速度快的特点。智能标签生产线的性能范围从入门级 SL-1 型号(每小时约 7,000 个标签)到高性能 SL-600 型号(每小时可测试 60,000 个产品)。“凭借我们的智能生产理念,我们可以保证客户每笔订单的单位成本都是最低的。”Melzer 解释道。
驱动和自动化技术对机器的性能起着决定性的作用。“对于我们的智能标签生产线来说,精确、快速地控制热熔头和进料以及泵的涂胶至关重要,”Melzer 说。对于梅尔泽的前供应商之一(一家著名的德国驱动和控制解决方案制造商)来说,这项任务极具挑战性,因此梅尔泽寻求其他替代方案。
在为新的智能标签生产线选择驱动器和控制器时,我们对多家自动化制造商进行了测试。贝加莱凭借其性能和服务的结合在竞争中脱颖而出。
之前的驱动系统供应商无法同时优化智能标签生产线的数量和质量。“在那家制造商那里,我们有一个优化工艺的参数,要么是精度,要么是速度,”Melzer 苦笑着回忆说,“两者兼得是不可能的。只有改用贝加莱的驱动系统后,系统才能达到所需的简洁和高精度范围”,Melzer 解释道。
新的机器生产线需要对大量轴进行高速和精确控制——贝加莱的伺服驱动器和电机在这项任务中证明了其能力。有了第一个项目的成功经验,梅尔泽决定在未来的所有生产线上使用贝加莱的驱动器和自动化技术。
贝加莱驱动和自动化技术现已应用于梅尔泽的整个机器组合,包括 ACOPOSmicro、ACOPOS P3、ACOPOSmulti 和 8LS 系列同步电机。贝加莱的集成安全功能现在还可确保梅尔泽机器的高生产率,同时不影响安全性。
选择贝加莱的决定性因素是 “由自动化组件的性能组成的整体方案,它使机器的加工速度出类拔萃,同时还提供服务和支持,”Melzer 总结道。以前的供应商提供的服务有时非常繁琐。在施韦尔姆的公司里,人们开始欣赏贝加莱这种基于伙伴关系的简单合作和对问题的快速反应。