空调尽在掌控

为了确保电子元器件可靠运行,必须消散或去除控制面板外壳中产生的多余热量。但是,您对冷却系统是否正常工作有多大把握呢?贝加莱X20系列中新的I/O模块消除了这种不确定性。它可以监控控制柜中的环境条件,无需使用任何额外的传感器。

机柜监控有助于防止故障。

高温、潮湿和振动是电子元器件的大敌。如果没有足够冷却,它们发生失灵和故障的可能性就会随着温度升高而上升。在最坏的情况下,这可能会导致整条生产线停机,并造成巨额的计划外成本损失。

特别棘手的是那些只是偶尔发生的情况。例如,每天中午阳光透过车间窗户照射进来,会使机柜变得过热。在这些情况下,机柜监控为技术维护人员提供了有意义的数据,帮助他们弄清楚发生了什么。

仅仅使用一个I/O模块就可以监控温度、湿度和振动。

即插即用

在控制柜中安装专门的状态监测箱涉及到成本和工时。你不仅需要支付硬件成本,而且还需要进行接线和配置,便于与控制应用程序进行通信。额外的支出使很多人都会回避这一问题。但是,现在有一个更简单的方法。

贝加莱通过其X20 I/O模块证明了这一点。该模块与任何其它模块一样很容易安装在DIN导轨上,并且可以立即将状态数据输入控制应用程序。无论是使用贝加莱自动化技术的现有机器还是新机器,都不需要进行额外接线或使用其它硬件。在大型机柜中,可以将额外的模块放置在关键位置,并通过总线控制器与PLC通信。

集成数据记录

监控模块会跟踪温度和湿度,集成的加速度计也会测量振动。控制应用程序可以随时读取这些数据,以便形成报警或服务文档。

在模块内部存储器中可以存储关键数据,例如最小值和最大值,或在某一范围内的停留时间。该存储器无需电池即可运行,因此无需维护,即使更换了PLC,数据仍然可用。

而该模块所能做的不止于此。它还有两路连接外部传感器的数字量输入 – 比如告诉你机柜门何时打开的触点。两路PT1000输入可用于外部温度传感器。你可以通过数字量输出连接一个指示灯,当温度和湿度过高、振动过强有可能损坏机柜中的电子器件时,该指示灯就会立刻引起注意。

低成本,高效益

机柜监控模块不仅使成本降至尽可能低,而且还具有显著效益。电气及电子元器件得到了很好的保护,因为可以可靠地检测到有害的温度、湿度和振动。

而控制柜监控不仅有利于机器用户。机器制造商也可以从中获得有价值的信息。他们可以跟踪机柜的实际运行状况,包括温度和湿度,以及机柜门打开的频率。这使他们能够推荐采取积极的维护措施,并进行有针对性的产品改进。

值得投资

最后但同样重要的一点是,机器制造商处理索赔要容易得多。根据存储的数据,他们可以非常清楚地确定是否存在操作错误;例如,因为控制柜门一直打开,导致空调无法充分发挥作用。因此,机器制造商只需要在监控模块上进行少量投资,就可以轻松迅速拒绝不合理的索赔。

作者: Andreas Hager,产品经理 - 控制系统,贝加莱

关于产品经理

Andreas Hager

控制系统产品经理
LinkedIn链接

请选择国家和语言

B&R Logo