贝加莱正在塑造能源行业的未来

在技术不断进步和创新的世界中,能源行业面临的许多挑战仍然存在,并且变得更加复杂。可靠、经济、高效和可持续的能源供应 对于我们的现代社会至关重要。

随着能源行业的转型和现代化,我们面临着从应对气候变化到确保稳定的能源未来等挑战。作为领先的自动化供应商,贝加莱提供 能源生产、输送、分配和储存领域新技术集成的创新解决方案。 贝加莱通过智能行业解决方案为网络能源系统、精确数据采集、能源测量和能源效率实施制定了标准。

点击了解能源行业面临的各种挑战以及贝加莱如何积极塑造我们的未来。

储能系统

能源存储系统是能源基础设施的重要组成部分,对于稳定电网和平衡可再生能源发电时的波动至关重要。这些系统可以确保电力供应持续可靠。主要应用包括模块化、基于容器的系统、强大的备份系统和先进的电动汽车充电基础设施。这些技术提高了能源供应系统的效率并支持可再生能源的整合。

“电转X”技术 (P2X)

P2X 是将可再生能源的剩余电力转化为稳定形式能源的战略方法。电解槽在这里发挥着核心作用,它可以有效地生产氢气,氢气被用作储存介质和工业用途。P2X 系统辅以先进的水处理和空气分离工艺,可实现可持续的能源储存和供应。这些技术是满足清洁能源需求并减少或消除未来碳排放所需的基本组成部分。

氢能发电

氢能发电将氢和氢基合成燃料集成到固定式和移动式燃料电池以及内燃机中。燃料电池可有效地将氢转化为电能,适用于从固定发电厂到车辆的广泛应用。采用氢和合成燃料的内燃机为传统燃料提供了环保的替代品。这些技术对于减少或消除未来碳排放以及更有效地利用可再生能源至关重要。

贝加莱的专业解决方案是可持续未来的引擎

储能系统

贝加莱的模块化和可扩展自动化系统使高度复杂的储能系统成为可能。OPC UA、IEC 61850 和 CAN 等开放标准的使用确保经济高效的集成。这项创新技术即使在大容量的情况下也能实现灵活高效的能量存储。贝加莱是为储能系统自动化提供定制解决方案的先驱,这些解决方案基于开放标准并促进可持续的未来。

“电转X”技术 (P2X)

P2X 应用程序受益于先进的自动化技术:MTP(模块类型封装)支持模块集成,例如实现电解槽自动化。贝加莱作为领先的制造商,通过其 APROL 解决方案为混合动力发电厂的整体自动化提供灵活且面向未来的策略。通过实施这些技术,贝加莱确保对所有组件进行高效和可持续的控制,以实现可靠的能源转换和存储。

氢能发电

作为领先的技术提供商,贝加莱依靠专门的硬件来实现固定式和移动式氢基发电应用。贝加莱解决方案符合 UL、DNV 和 ATEX 标准且抗振。该软件也由贝加莱开发,设计为独立于硬件。这意味着它可以灵活地用于固定和移动系统,以确保可靠、高效的氢基发电。

安全基础设施

安全基础设施需要符合 IEC 62443 网络安全标准的概念。作为领先的技术供应商,贝加莱通过实施冗余机制提供可靠的解决方案。此外,贝加莱的安全系统还满足最高安全认证,例如IEC 61508、SIL 3、PL e、IEC 61800-5-2和IEC 61784-3。这些全面的安全标准确保了关键应用中的可靠保护,并突显了公司作为行业可靠供应商的专业知识。

符合 IEC 61850 和 DNP3 标准

智能、高效和故障安全的能源供应网络和基础设施越来越多地以先进的自动化技术为基础。贝加莱自动化组件可无缝集成工业自动化和能源管理领域的两大领先通信标准 - IEC 61850 和 DNP3,使应用受益匪浅。提供内存效率高的实施方案,这意味着只需最小的存储空间。因此,即使在大型项目中,也可使用小型控制单元。

智能偏航

贝加莱专利 智能偏航 与创新的自动化技术相结合,可以开发具有优化性能的下一代风力涡轮机。作为技术供应商,贝加莱提供专门针对该领域定制的解决方案。贝加莱的专利技术和丰富的专业知识凸显了该公司设计先进、高效风力发电系统的能力。

UL 6200:安全性和可靠性

贝加莱用于发电厂发电机的控制系统已通过UL 6200认证。这证明了系统的安全性和可靠性,并强调了对能源自动化领域最高安全标准的承诺。通过 UL 6200 认证的系统用途广泛,可用于风力发电、沼气和电转 X 系统等。它们在优化发电机方面发挥着决定性作用。该认证保证系统符合最高标准,这对客户来说至关重要。在北美,该认证是发电机控制系统的先决条件。

应对当前挑战,实现可持续未来的解决方案

模块化控制平台如何应用于储能系统?它们为灵活可靠的运行提供了哪些优势?

模块化控制平台如何应用于储能系统?它们为灵活可靠的运行提供了哪些优势?

模块化控制平台可以优化储能系统。借助贝加莱的模块化 X20 或 X67 系统,可以轻松调整系统以满足新的要求。 可以根据需要添加或删除模块,无需新设备。这样既省时又省钱。

随着需求的增加,系统可以逐步扩展:例如,为电池存储系统配备一个紧凑型 CPU。优化的充放电过程延长了电池的使用寿命。整体能源效率也得到提高。此外,与没有模块化的传统系统相比,模块化自动化系统需要的维护更少。每个模块都可以在运行过程中更换或维修。 贝加莱的 IO 系统具有高度的灵活性,因为它们既可在开关柜内使用,也可在开关柜外使用。

将储能系统与其他系统连接时可能会遇到哪些挑战?具有开放标准的解决方案如何有助于更高效、更和谐的系统集成?

将储能系统与其他系统连接时可能会遇到哪些挑战?具有开放标准的解决方案如何有助于更高效、更和谐的系统集成?

OPC UA 和 IEC 61850 等开放标准的使用为储能系统和其他能源基础设施的集成提供了更多优势。通过这种方式,OPC UA 可以实现不同系统之间轻松、安全的数据传输。这促进了储能系统与其他系统和设备的互操作性和兼容性。

它还提高了系统性能,并使得升级和增强更容易。IEC 61850 是电能供应通信标准,可用于中央管理和监控电池存储系统等。

如何通过使用“电转X”技术来提高设备性能和可靠性?SCADA 和工业控制系统如何提高性能?

如何通过使用“电转X”技术来提高设备性能和可靠性?SCADA 和工业控制系统如何提高性能?

SCADA 和工业控制系统(贝加莱 APROL)通过实时监控提高“电转X”设备的性能和可靠性。该系统具有先进的分析和报告功能,可优化决策,并可进行定制以满足“电转X”设备的要求。系统的可扩展性涵盖整个应用范围并支持设备的整个生命周期。

贝加莱为每项要求提供合适的应用: 设备自动化、工厂自动化、过程控制、基础设施自动化、能源监控、状态监控、高级过程控制和过程数据采集。APROL 可实现全面的在线性能监控和可视化、所有过程数据的详细分析以及有助于提高设备效率的优化控制系统。

如何避免“电转X”系统推迟进入市场,如何利用高效的开发工具加快这一进程?

如何避免“电转X”系统推迟进入市场,如何利用高效的开发工具加快这一进程?

高效的开发工具和自动化代码生成缩短了开发时间。它们提高了代码的质量和可靠性,并使“电转X”系统更易于维护且更具可扩展性。使用专业工具开发的算法和控制回路可以通过自动代码生成功能,非常快速、准确地在控制程序中实现。

贝加莱提供了许多经过认证的接口,例如与 MATLAB/Simulink 或 MapleSim 的接口。贝加莱的增强型交叉操作系统(简称 exOS)使得将开源 Linux 软件整合到工业控制系统中。 exOS 扩展了自动化的可能性,并促进了“电转X”系统与现有能源基础设施的集成。总体而言,高效的开发工具、自动代码生成和 exOS 提供了一种经济高效且快速的方式,将更强大、可扩展的“电转X”系统推向市场.

发电机如何高效地与电网同步?发电和配电面临哪些挑战?

发电机如何高效地与电网同步?发电和配电面临哪些挑战?

采用贝加莱的同步模块是实现解决方案的第一步。相应的 X20模块(X20CM0985-02) 可实现 120 至 480 VAC 的电能计量,并允许同时计量两个交流网络和两个附加电压。通过这些功能,该模块提高了电网的稳定性和可靠性,保证了高效、安全的配电。它结合了功率测量模块和同步器单元的优点,并且兼容各种类型的电网和能源。这为系统集成提供了更大的灵活性。由于具有过流电阻,该模块支持线间电压高达 480 VAC 的 四线制交流系统以及三线制系统。

它可以生成并存储各种测量值,从单相电流和相间电压到有功、无功和视在功率分量。该模块的一个特点是智能同步单元,除了相位关系和相间电压外,在决定是否切换同步输出时还会考虑转换速率和其他参数。相关过流监测和相关延迟不平衡负载监测等监测功能提高了系统的安全性和效率。

  • 技术数据概览:
  • 120 至 480 VAC 的电能计量
  • 同时测量 2 个交流电源网络和 2 个附加电压
  • 适用于多功能测量任务
  • 智能电力系统同步单元
  • 发电机电压和电流的当前值
  • 根据当前电网指南运行;设备自动化

您有任何问题吗?– 请联系我们的行业专家。

联系贝加莱的其他方式:寻找当地合作伙伴,以及莅临贝加莱展台

寻找您附近的合作伙伴

利用我们的全球网络为终端客户提供服务。

除了遍布全球 70 多个国家的 200 多家贝加莱子公司外,我们还拥有全球价值提供商网络。贝加莱价值提供商与贝加莱无缝合作,将我们的产品和服务带到您的所在地。他们将对贝加莱技术的深入了解与对当地市场的深刻理解相结合。

请选择国家和语言

B&R Logo