自动化软件革命
每一台机器或设备都预计比它前一代产品更灵活和高效。当谈及如何在预算内如期实现这些雄心勃勃的开发目标时,软件工程无疑将发挥越来越重要的作用。这正是贝加莱mapp – 模块化应用技术 – 发挥作用之处。通过使用mapp功能块,这项革命性技术可以将开发时间平均缩短67%。
“在过去40年中,新机器和系统设计中的软件开发占比从5%上升至50%以上,”贝加莱国际应用经理Christoph Trappl说道 – 而且这一趋势仍未显示放缓迹象。对此趋势Trappl解释道:“首先,生产工艺本身正变得越来越复杂 – 尤其是在产品大规模定制增加的情况下,”他说道。
纯机械的解决方案很难使机械制造商满足这些新需求。与此同时,他们还要保护各自宝贵的核心技术。“特定方案的机械系统较容易使用逆向工程进行分析,然而对于软件组件而言,这几乎是不可能的,”Trappl说道。
合格的软件开发人员少之又少
对软件日益增加的需求意味着需要越来越多合格的软件开发员。“这对许多公司而言都是一个问题,”Trappl解释道,“因为寻求这类开发者既困难又昂贵。”据他估计,未来的人口发展将进一步加剧这一问题。
汽车也许曾经是唯一针对每一位客户进行定制化生产的商品,但是这种时代早已过去。人们经常引用的“生产批量大小为1”即使在消费市场以外也正在变得越来越重要。对于开发而言,这种大规模的定制化趋势将会使软件的作用继续增强。当这种情况发生时,工业4.0将从愿景变为现实。在大规模生产条件下生产独特产品将对软件方案提出更高的要求。
而且,即使这类项目所需要使用的软件将继续变得比以往任何时候都更复杂、更广泛和更个性化,但是仍然有一些功能将会始终存在。这不仅包括像单轴或多轴系统控制这样的任务以及像配方管理这样的通用功能,而且还包含控制功能、配方算法等等。仅仅确保软件的基本功能就需要在时间和金钱上进行大量投资。
开发时间缩短67%
削减这种投资正是Trappl及其团队在开发模块化mapp概念时所考虑的。来自世界各地经现场验证的数以千计的贝加莱应用程序提供了必要的基准。“我们的目标是将工具包交到开发工程师手中,从而能够让他们在无需任何其它专业知识的情况下设计他们自己的高端软件方案,”Trappl解释道。“这正是我们使用mapp的目的所在。”
mapp功能块与众不同之处在于,它们都非常易于配置,因此可以解除开发人员需要对每一处细节进行编程的负担。它们可以通过凸轮曲线或电子齿轮,各种机器人运动,闭环控制块或配方管理功能等等实现多轴系统耦合,而这在短短数小时内就能完成。另外还有一个基于Web的工具可以用来对mapp功能进行监控和配置。mapp已被证明能够将开发时间平均缩短67%。
大幅降低项目风险
mapp被完全集成在Automation Studio中。在完成短期基本培训课程之后,任何开发人员都能够轻松地使用mapp功能。这对小公司而言意味着,他们也能够实现复杂的软件方案,不用担心自己如何获取必要的资源或需要承担多大的开发风险。
“使用mapp大幅降低了投资风险,”Trappl说道。mapp功能块的成功开发得益于贝加莱从全球各地成千上万自动化方案中获取的宝贵经验,因此它们极其可靠。凭借mapp,因编程错误导致的机器停机已经成为过去。
通过专注于核心竞争力提高效率
“客户不应该担心软件维护的基本功能,”Trappl说道。“他们应该集中精力提升自己的核心竞争力,将他们的工艺技术知识快速转变为软件。对他们而言,最重要的是创新;而我们的工作则是提供基本功能。”因此,使用mapp技术可以最大限度地降低实现复杂软件的门槛。
此外,mapp功能块经过成千上万应用的现场测试,而且它们全部由贝加莱进行维护,使用这些功能块有助于提高效率和降低成本。mapp技术还配备了完整的文档和帮助功能以使工具包更趋完美。而且当遇到问题时,贝加莱的专家团队始终能够给予支持。
保护工程设计诀窍
“很多企业面临的困境是,大部分工程设计诀窍仅由一或两名开发人员掌握,”Trappl说道。如果这一两人离开公司,那么不仅当前的项目会受到影响,而且正在运行的应用程序也不可能得到维护和升级。“使用mapp就不可能发生这样的事情,”Trappl确信道。“mapp功能本身是非常透明的,而且可以得到广泛记录。”
可无限扩展
无论是低端机械还是高端设备都可以完美地应用mapp。总之,由于贝加莱产品组合完全模块化且可扩展,因此无需对mapp功能块进行重新配置。一旦机器被开发出来,仅需替换HMI设备、控制器和驱动器就能满足特定市场的需求。
贝加莱利用mapp技术开发出了一个具有革命性的全新自动化软件开发工具包,不仅可以将项目开发时间平均缩短67%,而且还能大幅降低投资风险。mapp在2014年11月推出时就已经能够提供超过70个功能块。“从今天开始,我们就能比以往更轻松地为众多极其复杂的功能设计软件方案,”Trappl说道。“然而,我们并不打算停下脚步。我们世界各地的开发和维护专家团队将继续扩展我们的mapp功能块,以满足未来的需求。”任何人都可以从贝加莱网站上方便地下载到最新的mapp功能块。
您当地的贝加莱代表将竭诚为您的公司组织mapp介绍。
“使用mapp技术能够将新机器和系统的开发时间平均缩短67%。”Christoph Trappl,国际应用经理,贝加莱
- 缩短67%开发时间
- 降低投资风险
- 增加机器可用性
- 降低维护成本