为了使电子设备可靠运行,控制柜中产生的余热必须以尽可能最佳的方式消散。但是,冷却系统总是在可靠地工作吗?贝加莱新的 X20 系列 I/O 模块有助于回答这个问题。它无需使用额外的传感器,就可以测量控制柜中的环境条件。
![](/fileadmin/1511465708891-de-html-1.1.jpg)
高温、潮湿或振动是电气及电子元器件的大敌。例如,如果控制柜中的温度由于冷却不足而升高,它们发生失灵甚至故障的可能性就会变得越来越大。在最坏的情况下,整条生产线可能会陷入停顿 - 造成相当严重的经济后果。
偶尔引起故障的原因特别难以纠正,例如在温度短暂升高期间。每隔几天的中午,阳光就有可能透过车间窗户照射进来,额外加热控制柜。在这种情况下,控制柜监控就会非常有帮助,因为它为技术维护人员提供了有意义的数据,以此来检测此类事件的发生。
即插即用
然而,在控制柜中安装相应的测量箱成本很高。必须购买硬件,并对其进行接线和参数化,以便监控解决方案可以与控制应用程序进行通信。许多人会回避这种努力。但是,它也可以变得较为简单。
贝加莱通过 X20CMR011 I/O 模块证明了这一点。 该模块与任何其它模块一样很容易安装在 DIN 导轨上。数据已在应用程序中可用。这对于使用贝加莱自动化技术的新机器和现有机器都是适用的。无需额外接线或使用其它硬件。在大型控制柜中,如果需要,可以将额外的模块放置在具有战略意义的有用位置。它们通过总线控制器连接到控制器。
集成数据记录
监控模块通过集成的加速度传感器测量温度、湿度和振动。应用程序可以随时读取数据,例如服务条目或消息。
某些数据也可以存储在模块内部存储器中,例如最小值和最大值,以及某个值范围内的停留时间。模块内部存储器无需电池即可工作,因此无需维护。即使更换了控制器,这些值也会保留下来。
而该模块可以做得更多:它提供了将外部传感器连接到两路数字量输入的可能性,例如门触点。它还可以追踪控制柜门是否打开。两路 PT1000 输入可用于外部温度传感器。例如,警告灯可以通过数字量输出进行连接。然后,您就可以在现场一目了然地看到过高的温度、湿度或振动是否会损坏控制柜中的电子设备。
工作量小,收益大
通过监控模块,可将控制柜监控的工作量保持在一定范围内。而收益却相当可观。电气及电子元器件以尽可能最佳的方式得到保护,因为可以可靠地检测到较高的温度、湿度或振动。
然而,控制柜监控不仅对机器或工厂操作员有益;机器制造商也可以从中获得有价值的信息。例如,他们可以跟踪控制柜的运行状况,即现场的实际温度、空气温度有多高或控制柜门打开的频率。预防性维护措施与未来的产品优化一样可实现。
值得投资
最后但同样重要的一点是,机器制造商处理索赔要容易得多。根据存储的数据,他们可以非常清楚地确定是否存在操作错误;例如,因为控制柜门一直打开,导致空调无法充分发挥作用。因此,机器制造商在监控模块上投资几欧元,就可以轻松快速地拒绝不合理的索赔。
作者:Andreas Hager,贝加莱控制技术产品经理
X20 控制及 I/O 系统是非常柔性、可扩展和模块化的。它涵盖了控制柜的控制技术方面几乎所有可能的要求。控制器产品选型范围从用于简单控制任务的紧凑型PLC,到可以处理复杂控制算法甚至机器人应用的高性能 PLC。
可通过插入系统将适用于所有常见通信协议的接口卡和各种不同 I/O 模块组合添加到 X20 控制器中。安全控制和安全 I/O 无缝融入 X20 系统。 I/O 模块由端子排、电子模块以及底座模块三部分组成,易于操作、经济且非常易于安装。 X20 系统还为面向未来的 OPC UA FX 做好了准备。