世界各地的智慧城市计划旨在提高公民的生活质量,同时更有效地利用能源和水等宝贵资源。智能废水管理系统会及时检测到即将发生的下水道堵塞以部署清洗车,例如来自Aryan Pumps & Enviro Solutions公司最先进的IndiCycler清洗车。它装备了贝加莱性能强劲的移动控制器和模块化软件,通过回收经过提取的污水来高效、可持续地完成作业。

早在罗马水道将水输送到古罗马之前的上千年,印度河流域的居民就享受到了世界上最早的城市卫生奢侈品 – 自来水、室内管道和城市范围的下水道和排水系统。今天,印度通过旨在改善其公民健康、安全、舒适和整体生活质量的智能污水系统,向这一延续千年的传统致敬。

清洁和可持续

清洗和维护这些系统是市政车辆的工作,例如Aryan Pumps & Enviro Solutions公司的IndiCycler清洗车。“智能废水管理的主要目标之一是节约用水,”Aryan公司董事长兼董事总经理Prashant Subhash Sutar说道。“因此,只有我们的车辆以同等的尊重对待宝贵的资源,这才有意义。”为此,这些车辆必须装备能够在恶劣的道路条件下可靠运行的自动化技术。

Aryan公司总部位于印度浦那,提供用于固体和液体废物管理以及消防和救援工作的市政车辆。为了保持废水顺畅流动,Aryan开发了一种先进的下水道清洗车,它可以回收经过提取的污水并将其重新用于后续喷射作业。“这是真正让我们在竞争中脱颖而出的一项功能,”Sutar指出道。它减少了淡水消耗,避免了重新装满水箱所需的来回奔波,使车辆变得更高效、环保。

抽吸、喷射、重复

IndiCycler是国际市场上同类产品中最高效、强劲的设备之一,它结合了先进的过滤系统、由备用发动机驱动的容积式真空泵、喷射泵和控制系统。整体解决方案可以安装在不同尺寸的商用车底盘上,具体取决于淡水和污泥罐的所需容量。

IndiCycler执行高压喷射作业以清除沉降在下水道中的固体废物和淤泥。它能够清除和疏通直径为50到900毫米的管道。它还可以执行抽吸操作以清除深达8米的污泥。在反吹操作中,积聚在检修孔或化粪池中的淤泥与水混合形成泥浆,然后对其进行提取。

清洗和维护智能废水系统是Aryan公司的IndiCycler等市政车辆的工作。
IndiCycler回收经过提取的污水并将其重新用于后续喷射作业。

耐用性硬件,模块化软件

“特别是在废物管理领域,市政车辆非常具有成本竞争力,但需要相当高程度的自动化,”Sutar解释道。“凭借贝加莱坚固耐用的X90控制器,我们能够将其直接安装在车辆上,从而节省大量机柜成本。”X90移动控制器专为IndiCycler所面临的恶劣环境和条件而设计,其电压范围允许其使用车辆电池进行供电。“我们在性能方面评估了许多解决方案和系统,我们的技术团队对我们IndiCycler上贝加莱系统的性能印象深刻。”

贝加莱坚固耐用的X90控制器可以直接安装在车辆上,并使用车辆电池进行供电。
IndiCycler可以执行高压喷射以清除固体废物,或进行抽吸以清除污泥和泥浆。

Aryan还利用到了贝加莱现成的mapp技术软件组件。“这减少了开发和测试控制应用程序和直观的HMI系统的时间和成本,该HMI系统显示在移动触摸屏操作终端上,该操作终端装在坚固的不锈钢外壳内,”Sutar说道。贝加莱的集成开发环境Automation Studio使Aryan的开发人员可以轻松地使用他们喜欢的语言创建模块化软件。终端用户可以通过HMI屏幕轻松地启用和禁用不同机型的选项。

“我们对贝加莱软件的便利性及其硬件在极端条件下的强劲性能印象深刻,”Sutar总结道。“我们与贝加莱合作是水到渠成的,我们正在携手为一个更清洁、更环保的印度做出贡献。”

Prashant Subhash Sutar

董事总经理,Aryan Pumps & Enviro Solutions

“我们对贝加莱软件的便利性及其硬件在极端条件下的强劲性能印象深刻,”Sutar总结道。“我们与贝加莱合作是水到渠成的,我们正在携手为一个更清洁、更环保的印度做出贡献。”

请选择国家和语言

B&R Logo