使用贝加莱集成机器视觉系统的首批批量制造的机器已经上市,未来数月还将推出更多。现在正是与我们的机器视觉专家Andreas Waldl一同了解这些首批客户的感受并对未来进行展望的最佳时机。
Andreas,你是否能谈谈,当机器制造商第一次使用贝加莱视觉系统时,他们的反应如何?
Andreas Waldl:他们非常积极。机器视觉与自动化系统的独特集成为他们开启了很多以前没有的可能性。我认识很多机器制造商,他们最初只是在研究基本的质量检验。但是后来他们意识到,他们还可以使用我们的相机来实时控制生产过程,并显著提高生产率。
目前,都有哪些行业使用了贝加莱视觉系统呢?
Waldl:我们的系统拥有广泛的潜在应用,它可以在你能想到的几乎每一个行业中使用。而且不仅仅是用在机器上,顺便说一句,我们也有客户将其用作研发的高速相机。由于我们的高性能LED光源与运动控制系统可以实现非常紧密的同步,因此它们可以捕捉到清晰的极高速运动图像,具有优异的定位精度和可重复性。
过去几年中,有哪些趋势成就了机器视觉技术的进步?
Waldl:最根本的趋势是视觉应用正在变得越来越普遍。相机不再仅仅用于检验,它还可以用作直接影响生产过程的集成传感器。这正是我们系统非常适合的应用类型。
![](/fileadmin/1506905370369-de-html-1.0.jpg)
接下来看得见的重大开发将会出现在哪里呢?
Waldl:肯定有许多令人兴奋的事情等待着我们。我们一直在评估哪些开发与我们的客户相关,以及未来几年将如何相应地去塑造我们的产品组合。我现在无法透露任何细节,但是我可以告诉你:我们才刚刚开始。
贝加莱视觉系统的优势
贝加莱机器视觉的优势在于其完全集成到自动化生态系统中。相机、智能图像处理算法和创新的光源产品组合成为了贝加莱控制系统不可或缺的组成部分。这有很多好处:
- 相机、光源、运动轴和所有其它机器组件全都可以实现微秒级精度同步。因此,图像处理结果可以实时应用于控制命令。
- 开发、部署和诊断都只有一个工程系统。控件程序员能够自己解决许多以前需要专家才能处理的任务。
- 与传统编程相比,他们只需要从现成的mapp技术软件组件中打包机器视觉应用程序即可。