对于贝加莱客户而言,在新的或现有的制造系统中实现机器视觉功能不再会带来过高的时间和成本支出。作为面向印刷、标签、汽车、制药和包装行业的冲压机及整线制造商,Spilker是首批为其客户提供基于贝加莱集成机器视觉技术的解决方案的公司之一。
![](/fileadmin/aufmacher-spilker-bc393b06.jpg)
“贝加莱的集成机器视觉系统及其使我们能够实现的功能是我们试点系统的显著亮点,”Spilker公司销售经理Mark Possekel说道。“但是,通常当你意识到它们的成本时,这些亮点多少会带有一点苦涩的回味。而这恰恰是该方案与众不同之处 – 无论是新开发还是改造更新。这对我们的客户来说真是太棒了,当然我们也非常喜欢。”
在2019 ICE慕尼黑纸品胶片薄膜加工印刷设备及材料展上,首次看到这一全新视觉解决方案的客户啧啧称赞。对Possekel来说,积极的反馈即使不令人惊讶,也一定令人愉悦 – 毕竟,该解决方案完全满足许多Spilker客户的要求。
![](/fileadmin/DSC_2926-3cdf8295.jpg)
对视觉功能的需求在上升
Spilker聚焦在制造定制化的卷材加工设备和冲压机细分市场。对于Possekel和总经理Heinrik Spilker来说,通过更深入的机器视觉方法扩展公司积累多年的自动化专业知识是显而易见的一步。展会为各家厂商提供了绝佳的机会来展示他们的努力成果。
在对众多供应商进行评估后,该公司为其样机系统选择了两款产品。除了贝加莱解决方案之外,该样机系统还采用了一家在卷材加工质量保证领域内知名厂商的检测解决方案。
“检测系统的优点在于其预先编程的标准功能,包括压力控制以及将实时图像与预定义的理想产品图像进行比较的能力。最重要的是,它也非常易于操作,”Spilker公司程序员兼自动化专家Dirk Starke补充道。“但缺点是,它只会告诉你产品是良品还是次品,并不提供底层的测量值,而这些测量值只能通过间接方式获得,且成本要高得多。它还缺少与产线控制器直接通信的接口。”
传统视觉系统:太复杂
为了帮助客户应对日益严格的文档和质量保证要求,Spilker还对传统机器视觉解决方案的供应商进行了评估。“这些供应商具有在我们的价格范围内可提供测量值的系统,我们可以将其用作我们加工工位中的设定点,也可以传递给我们的客户用作他们的文档,”Possekel解释道。“然而,这些独立的基于PC的解决方案的问题在于难以将它们集成到机器控制环境中。我们还需要接受强化培训,并习惯于新的工程环境。尤其是随着展会临近,这可能很容易成为问题。”
![](/fileadmin/DSC_2912-98048450.jpg)
幸运的机缘:贝加莱集成视觉
不难理解,Spilker的专家在听说贝加莱正在研究机器视觉解决方案时注意到了这一点。这家机器制造商一直在使用贝加莱无缝集成的自动化产品来内部开发自己的自动化解决方案,而不是依靠外部合作伙伴。这意味着其开发人员已经可以轻松使用Automation Studio工程环境 – 这也是他们配置相机的环境。
“贝加莱的这一宣布对我们来说是一个幸运的机缘,”Spilker回忆道。“我们立即自愿充当试点客户。贝加莱提供了罕见的套装,不仅功能强大,而且还非常适合新手使用视觉技术,易于集成且价格实惠。”
在与本地贝加莱办事处进行初步讨论后,Spilker展示了为展会演示所设想的生产任务以及所需的测量方法,此后进展相当迅速。
“贝加莱的视觉专家推荐使用具有集成照明的130万像素智能传感器,”Spilker说道。“我们遵循了该建议。”
![](/fileadmin/DSC_2928-ee018201.jpg)
集成照明和图像处理
图像处理完全在相机中执行,仅将对检测结果的估算留给机器控制器。仅为1毫秒的成像精度使Spilker可以设计出非常紧密的控制回路来监控和调整冲压位置 – 从而进一步提高工艺稳定性。16个内置高性能LED的工作曝光时间远低于100毫秒。短暂曝光可以最大限度地减少来自外部光源的干扰,缩短图像处理时间,并且可以拍摄高速移动的物体。智能传感器配备了多种视觉功能,包括码类读取、Blob分析、匹配、OCR和测量。
为了帮助Spilker进一步缓解新相机系统的学习曲线并加快开发,贝加莱为Spilker的团队提供了额外的支持。在数小时内,他们就根据生产样品进行了初步设置,并使用视觉系统的集成匹配功能设置了许多必需的测量功能。在试点系统上,这些功能将提供三个位置参数。如果偏差太大,则会相应调整加工工位上的工具。
在试点系统上,50 x 70毫米的不干胶标签在卷对卷过程中进行旋转打孔,每次两个,然后在粘贴标签之前在两个位置打上额外的孔。卷绕、横切和旋转模切等机器组件均安装在机器后板上。开放的机器布置便于检修各个组件,全面了解生产过程,并易于安装智能传感器。
Automation Studio作为集成组件
由于智能传感器直接集成到控制器的工程环境中并通过OPC UA进行通信,因此没有任何需要编程的接口。通过将位置、方向和其它数据实时提供给控制器,驱动器能够对任何偏差做出快速而准确的响应。
“我们开发了在控制器中处理智能传感器中测量值的例程,对控制回路进行了编程,并在机器的HMI应用程序中实现了机器视觉功能的可视化,”Starke说道。“对智能传感器的使用证实了它是一种高度集成的解决方案,可以无缝集成到贝加莱的工程环境中,并满足自动化开发人员的需求。”
![](/fileadmin/DSC_2933-2d1bd0b0.jpg)
在几天内完成
极短的实施时间证明了这一事实。贝加莱专家和Spilker团队总共花费了不到四天时间就使试点系统的视觉功能得以启用和运行。而且,这些功能在他们第一次启动系统时就能完美执行。
鉴于来自展会参观者的积极体验和良好评价,Starke对于贝加莱机器视觉将会在其公司未来中发挥重要作用充满信心。“特别是在传统传感器超出其极限的情况下 – 检测复杂的错误场景或捕获位置 – 智能传感器就成为了我们产品组合中的完美解决方案。”
![]() | Henrik Spilker 总经理,Spilker GmbH “贝加莱进入机器视觉市场对我们来说绝对是一件好事,因为我们的许多客户一直要求在他们的印刷、贴标和片材加工设备上增添视觉功能。贝加莱的方案包不仅功能强大,而且价格实惠,非常适合技术新手使用。这对我们而言非常幸运。” |
广泛的机器视觉功能
贝加莱的mapp Vision软件解决方案包含广泛的机器视觉功能选择,并封装在易于配置的软件模块中。不需要进行传统上的编程工作。
- 码类检测(识别)
- mapp Vision可以处理超过40种不同的条码类型,包括所有最常见的一维码和二维码。该功能可自寻优,即使在非常高速的情况下也能实现可靠的结果。
- 文字识别(OCR)
- 集成的字符识别功能可以与深度学习算法一起使用。因此,OCR功能非常可靠,即使图像质量较差也能进行高速读取。
- 形状检测(Blob)
- 形状检测以微像素精度确定形状的大小及其重心。它还可以提供有关方向和平均灰度值的信息。
- 对象比较(匹配)
- 匹配功能可以轻松识别对象、其位置和方向。除了基于边缘的匹配之外,还可以使用基于相关性的匹配。
- 测量(计量)
- 通过计量,mapp Vision可以提供功能强大且高度精确的测量仪器。直线或圆弧段的边缘可以以亚像素精度进行测量。