为了保持长期竞争力,工厂运营商一直以来面临的压力是需要越来越多地对他们的设备进行淘汰。工业物联网在这种追求中被视为银弹。即使在短期内,工业物联网能力也可以显著提高效率。工业物联网还可以在新的商业模式上为OEM厂商带来令人兴奋的机遇。
![](/fileadmin/1520772806584-de-html-2.0.jpg)
决定工厂和机器效率最关键的因素大概是它们的可用性。每一分钟的停机时间都会侵蚀运营者的账面利润。“这就是为什么将换型时间和计划外停机保持在最低水平是如此重要的原因,”贝加莱市场部经理Stefan Schönegger解释道。通过使用构成工业物联网的智能互联机器,几乎可以消除意外停机。其中的一个主要优势是能够实施基于状态监测的预测性维护策略。
Schönegger指出,对效率的不懈追求也带来了其它影响:“越来越多的公司正在以集成生产线和加工中心的方式提供他们的设备。”在某些情况下,这些系统甚至可以为每个客户订购而建造。这种柔性只有在所涉及的机器能够与即插即用的便利性相互配合时才有可能。“毕竟,”Schönegger说道,“无缝通信和数据交换是实现互联机械和预测性维护的基本要求。”
只需要在现场直接收集、汇总和分析机器电气、机械及液压部件的运行数据就足以防止许多意外停机。“除此之外,你真正需要的是连接云端,”Schönegger补充道。云连接通过让OEM厂商能够从现场机器中读取数据并通知操作员即将发生的问题,创造了新的商机并开创了新的商业模式。“这是一个双赢的局面,”他继续说道,“OEM厂商可以获得额外的收入来源,而运营者也可以从更好的机器可用性中受益。”
按需连接
这是由OEM厂商来实现的。“他们必须为他们的客户提供收集和分析机器及过程数据的工具,而且他们必须为他们的机器配备必要的IT基础架构,”Schönegger解释道。要做到这一点,他们就需要能够以足够高的质量收集和共享数据的硬件。换句话说:他们需要边缘设备。
![](/fileadmin/1460748962280-de-html-1.1.jpg)
Stefan Schönegger,贝加莱市场部经理
面对这一领域内的普遍关注,这位工业物联网专家向OEM厂商保证:“你不需要专线或连接互联网。”所需要的是定期发送的包含机器健康信息的心跳数据,例如运行时间、温度或速度。甚至可以配置边缘组件,使它们仅在由定义的事件触发时才发送信息 – 例如报警或操作错误。这里也蕴藏着新的收入来源,对此Schönegger解释道:“如果你注意到某种类型的操作员错误一遍又一遍地发生,那么你就可以为客户提供有针对性的培训。”
工业物联网解决方案还可以实现更高效的远程维护策略。为OEM厂商或其客户工作的服务技术人员可以与机器连接,并帮助现场操作员找出和纠正错误。“当然,每当你在谈论外部访问机器时,安全问题就会变得非常重要,”Schönegger强调说。这就是为什么贝加莱的安全远程维护解决方案使用最新安全技术的原因,这包括VPN(虚拟专用网络)和三宿主防火墙。
![](/fileadmin/1489171664066-de-html-1.2.jpg)
数据驱动的服务
收集数据是享受工业物联网优势必不可少的第一步。“然而,数据本身并不会为你带来附加值,”Schönegger指出。它需要智能软件算法将原始数据转换为有用的信息,以帮助优化制造系统的效率。好消息是:OEM厂商不必自行开发这些算法。贝加莱为他们提供了方便预编程的mapp技术软件组件。
借助mapp组件,用户只需点击几下鼠标即可建立能源监控或报警系统。先进的软件解决方案如状态监测,可提供有关机器健康状况的有益信息。振动分析提供了诸如工具磨损水平、进给速率和切削速度等信息。机器操作员可以直接使用这些信息,或在采取行动时接收OEM厂商的通知。
![](/fileadmin/1519328312931-de-html-1.0.jpg)
新的商业模式
“机器制造商和机械运营商之间的关系可以呈现出全新的局面,”Schönegger说道。甚至可以想象出售的不再是机器本身,而是一定的运行时间或产出数量。在这种情况下,运营商不必再为维修机器或更换部件而费心。OEM厂商能够远远地照管机器的状态。无论何时需要服务,运营商都会得到通知,不必担心任何事情 – 这些都由OEM厂商来处理。
“这种工作设置还有一个重要的先决条件,”Schönegger补充道:“所使用的数据必须是高质量的。”如果这是基于错误的或错误评估的数据,那么即使使用最先进的监控解决方案也是毫无用处的。贝加莱解决方案可以为数字驱动技术提供极高的采样率、极快的控制响应时间以及数据源的高级预处理:在I/O模块和边缘组件中。“这些都是决定工业物联网性能的关键因素,”Schönegger说道。
您产品组合中的高可用性
工业物联网是OEM厂商需要面对的挑战,即使所涉及的技术不在其传统专业知识范围之内。“这正是我们能够介入我们的硬件和软件解决方案的地方,”Schönegger解释道。OEM厂商可以为工业物联网做好准备,凭借针对更好服务的全新业务模式为其客户提供高可用性。
作者: Carmen Klingler-Deiseroth,自由撰稿人