为了建造容易适应特定用户要求和不断变化的消费者偏好的制造设备,模块化成为了首要因素。来自贝加莱模块化和尖端自动化技术的保证使机械制造商R.WEISS得以开发出一个特别柔性化的包装解决方案。
![](/fileadmin/1482350937305-de-html-1.0.jpg)
随着定制化格兰诺拉麦片以及个性化饮料、药品和化妆品容器的普及,包装行业内的个性化趋势正在变得越来越强劲。专为大规模生产而设计并为扩大产出而调整的传统生产线并不适合这种小批量和一次性生产。其长时间换型和刚性设计太难控制,以致于无法在所谓的大规模定制方面实现效率与敏捷性之间的平衡。
对于欧洲专业机械制造商而言,这方面挑战并不新鲜。来自东亚成本上升的压力以及越来越具体的用户期望迫使他们开发以批量生产效率实现定制化解决方案的方法。
关键要素被证明是模块化和数字化。为了在开发和生产中实现必要的效率水平,机器模块必须高度标准化,并具有一致的电气和机械接口。使每个模块的功能适应特定任务必须首先通过软件实现。这使专业机械制造商能够将其开发资源集中在为新功能和模块提供附加值上。
从头开始模块化:UNIROB系统
R.WEISS已经完全证明了致力于模块化的益处。在开发其UNIROB系统的过程中,该公司从一开始就知道标准化的机器组件将会成为提供定制化包装解决方案的关键,而定制化包装解决方案将会很容易适应各行各业客户独特的技术要求和空间约束以及全球市场不断变化的需求。
自从R.WEISS于2001年发布其第一台针对单独包装物品的UNIROB设备以来,他们的产品组合稳步增长,从而可以为包装过程中的每一步提供可配置的标准化模块 – 从加料到装盒、封口、贴标和码垛。
通过智能滑块系统增加功能性
每个模块都使用相同的机器外壳。大型透明防护门可以提供毫无阻碍的视野且便于包装过程的维护。电源装置和控制硬件都被藏在外壳顶部。每个模块都可以作为一个独立的机器运行 – 然而当它们被配置和组装成一个完整的包装线时,模块化设计的巨大优势才会真正发挥作用。
R.WEISS的加料和拾放生产线的核心是具备标准4、6或7自由度机器人的模块以及高性能Delta机器人。针对产品和包装的外围组件和物料输送系统在它们下面实现定位。
得益于创新的智能输送系统,用户可以在生产过程设计中享有更多灵活性。单独控制的穿梭车可实现自由编程的产品和包装运动,并能使R.WEISS设备在不同的包装形态、产品和季节性要求之间实现更快速的换型。
![](/fileadmin/1482350937259-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1482350937292-de-html-1.0.jpg)
无限可能,高效集成
用户的巨大优势对于像R.WEISS这样的机械制造商而言可能是巨大的挑战,其可配置的众多组件和模块导致了令人眼花缭乱的产品组合需要管理。
由于组件形成模块,而模块形成产线,因此如果没有完全集成、可扩展的自动化解决方案为模块化设计提供最佳支持,那么这种复杂性很容易失控。多年来,机械制造商在这一点上非常信任贝加莱。
贝加莱首次引起R.WEISS关注得益于其自动化解决方案拥有紧凑的设计和卓越的性能。贝加莱可以提供像Panel PC这样的组合设备,它可以同时用作控制器和HMI面板,它的高可用性是另一个重要因素。贝加莱的模块化解决方案 – 如ACOPOSmotor,它将逆变器和电机完全集成到一起 – 使得控制和驱动技术得以体现机器模块的设计。因此,针对最终调试前的测试,模块可以单独建立。
![](/fileadmin/1482350937279-de-html-1.0.jpg)
适合任意控制系统的硬件平台
包装专家的所有组件和机器模块都通过高性能POWERLINK通信总线实现互联,充足的带宽使其易于扩大生产线并增加总线节点数。贝加莱全面的产品组合及易扩展的控制系统 – 从简单的X20紧凑型CPU到高端工业PC – 使得R.WEISS能够针对任意情况自由地选择正确的硬件平台。
Siegfried Schust 销售经理,R. WEISS Verpackungstechnik GmbH & CoKG “我们对贝加莱全面的产品组合及其组件表现出来的高性能印象深刻。他们为我们的开发团队提供的支持以及他们帮助我们建立定制化模块的意愿都对我们受益匪浅。” |