Mobil makinelerin dönüşümü

Tarım, inşaat, madencilik ve belediye sektöründe mobil makinelerle iş süreçlerinin daha güvenli, daha verimli ve daha kaliteli hale getirilmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Aynı zamanda bu sektörler vasıflı işçi sıkıntısı sorunuyla karşı karşıyadır.

Bu hedeflere ulaşmak ve vasıflı işçi eksikliğini gidermek için kullanılan mobil makineler hızla gelişiyor. Daha akıllı hale geliyorlar: İşlevler giderek daha fazla otonom veya yarı otonom olarak gerçekleştiriliyor ve makineler birbirleriyle ve bulutla ağ bağlantısı kuruyor.

En son teknolojilerin bu endüstrilerde nasıl devrim yarattığını ve daha sürdürülebilir ve üretken bir geleceğe nasıl belirleyici bir katkıda bulunduğunu bizimle deneyimleyin.

Dijitalleşme

Mobil otomasyon çözümleri, birlikte sorunsuz çalışması gereken karmaşık sistem ve teknolojilerin entegrasyonunu gerektirir. Farklı kaynaklardan büyük miktarda verinin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi zorlu olabilir ve sağlam veri yönetimi ve analiz araçları gerektirir. Farklı makine ve sistemlerin birbirleriyle iletişim kurabilmesi gerekir; bu da standartlaştırılmış protokoller gerektirir. Ek olarak, sistemlerin mevcut altyapıyı etkilemeden gelecekteki genişletmelere ve yükseltmelere izin verecek şekilde ölçeklenebilir olması gerekir. Ayrıca mobil makineler sıklıkla sağlam ve güvenilir teknolojiler gerektiren zorlu çevre koşullarına maruz kalır.

Otomasyon

Otonom yetenekler çeşitli mobil otomasyon uygulamaları için kritik öneme sahiptir. Sensörlerin ve gelişmiş algoritmaların entegre edilmesiyle mobil cihazlar ve araçlar otonom bir şekilde yön bulabilir, engelleri tespit edebilir ve rota planlayabilir. Bu, çeşitli endüstrilerdeki görevlerin verimli ve hassas bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bunlar arasında yük ve malzeme taşımacılığı, tarımsal uygulamalar, denetim ve izleme, güvenlik görevleri ile lojistik ve teslimat yer alıyor. Otonom sistemler iş akışlarını optimize eder, maliyetleri azaltır, güvenliği artırır ve yeni uygulama olanaklarının önünü açar.

Elektrifikasyon

Elektrifikasyon, sayısız avantajıyla mobil otomasyonda devrim yaratıyor. Elektrikli sistemler, kaynakların optimize edilmiş kullanımı yoluyla verimliliği artırır ve emisyonları azaltır, böylece daha çevre dostu bir çözüm elde edilir. Aynı zamanda daha az bakım ve daha düşük enerji maliyetleri sayesinde uzun vadeli maliyet tasarrufu sağlarlar. Esneklikleri özel uygulamalara olanak tanırken, dijital ortamlara kusursuz entegrasyonları gelişmiş kontrol ve izleme sağlar. Elektrifikasyon, mobil otomasyonu daha verimli ve sürdürülebilir kılan yenilenebilir enerji sistemleri ve akıllı enerji yönetimi gibi yenilikleri teşvik ediyor.

Partnerlik

Mobil otomasyonda şirket içi üretimden otomasyon uzmanlarıyla partnerliğe geçiş, şirketler için büyük bir değişimi temsil ediyor. Bu paradigma değişikliği birçok avantajı da beraberinde getiriyor: Şirketler temel yetkinliklerine daha fazla odaklanarak verimliliklerini artırabiliyor ve mevcut kaynakları daha spesifik olarak kullanabiliyor, aynı zamanda dış bilgi birikiminden ve yenilikçi teknolojilerden de yararlanabiliyor. Buna ek olarak, bu ortaklıklar pazar değişikliklerine daha hızlı uyum sağlanmasına ve müşteri ihtiyaçlarına göre özel çözümler sağlanmasına olanak tanıyarak sonuçta daha iyi bir rekabet konumuna yol açar.

B&R, mobil makinelerin otomasyonunda çözüm ortağınız

Tarım ve ormancılık makineleri

B&R, zorlu ortamlarda kullanım için tarım ve orman araçlarının çalıştırılması ve izlenmesine uygun, kullanıcı dostu arayüze sahip çalıştırma cihazları ve dokunmatik paneller sunmaktadır. Çok çeşitli sensörler ve aktüatörler, tarım ve ormancılık araçlarında veri toplama ve hareket kontrolünü mümkün kılar. Bu bileşenler makinenin durumu hakkında bilgi toplar ve hedeflenen eylemleri gerçekleştirir.

Belediye araçları

Belediye araçlarında veri toplama ve hareket kontrolü, B&R'ın sensörleri ve aktüatörleri ile yeni bir seviyeye taşınıyor. Bu bileşenler aracın durumu hakkında kesin bilgiler toplar ve hedeflenen eylemleri gerçekleştirir. Otomasyon çözümlerindeki entegre teşhis fonksiyonları aracılığıyla B&R, belediye araçlarının aksama süresini en aza indiren ve çalışma süresini en üst düzeye çıkaran önleyici bakım ve sorun gidermeyi destekler.

İnşaat ve madencilik ekipmanları

B&R, inşaat ve madencilik sektörlerine yönelik, makinelerin verimliliğini, güvenilirliğini ve emniyetini artırmaya yardımcı olan kapsamlı bir otomasyon çözümleri portföyü sunmaktadır. Buna mobil makinelerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş sağlam ve güvenilir kontrol sistemleri de dahildir. Bu kontrolörler, motor kontrolü gibi basit görevlerden makine izleme ve teşhis gibi karmaşık süreçlere kadar inşaat ve madencilik ekipmanlarındaki çeşitli fonksiyonları otomatikleştirmek için kullanılabilir.

FTF ve AMR

B&R, birden fazla aracın verimli iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak için otomatik yönlendirmeli araçların (AGV'ler) ve otonom mobil robotların (AMR) daha üst düzey kontrol ve BT sistemlerine kusursuz entegrasyonunu sağlar. Bu aynı zamanda üretim ortamındaki diğer makine ve cihazlarla ağ kurmayı da içerir. Esnek ve ölçeklenebilir otomasyon çözümleri, AGV ve AMR filolarının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlar. Bu aynı zamanda araç performansını ve verimliliğini sürekli iyileştirmek için yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) entegrasyonunu da içerir.

Mobil makineler için ölçeklenebilir otomasyon

Modern mobil iş makinelerine yönelik gereksinimler yıllar içinde önemli ölçüde değişti. Sürekli olarak yeni işlevler ekleniyor ve verimlilik ve kaliteye yönelik talepler her zamankinden daha yüksek. Güçlü ve ölçeklenebilir otomasyon sistemleri talep görmektedir. B&R, inşaat ve madencilik makineleri, belediye araçları ve tarım ve ormancılık uygulamalarına yönelik otomasyon çözümlerinin uygulanmasını kolaylaştırır. B&R çözümlerimiz hakkında daha fazlasını teknik incelememizde okuyun

Kontrol ve I/O sistemi: Esnek ve tavizsiz

Tarım ve inşaat makineleri üreticileri, akıllı, (kısmen) otonom makine fonksiyonlarını zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirme zorluğuyla karşı karşıyadır. Modüler kontrol ve I/O sistemi X90 ile B&R, mobil makinelerin otomasyonunda yeni olanaklar sunuyor. Makine üreticisinin, basit makineler için olduğu kadar üst düzey makineler için de farklı performans sınıflarındaki kontrollere erişimi vardır. Sensörlerin X90 kontrol cihazına bağlanması, teşhis bilgilerinin paylaşılması ve adım motorlarının doğrudan kontrolü, çeşitli opsiyon kartları kullanılarak kolaylıkla mümkündür.

X90 kontrol sistemi

Zorlu dış mekan kullanımı için mobil endüstriyel PC'ler

Tarımda üretkenliği artırmak için sürücüsüz makinelere geçiş uzun zamandan beri başladı. Otonom makinelerin tüm görevleri yerine getirebilmesi için örneğin çeşitli sensörlerden gelen verilere ihtiyaçları vardır. Dış mekan otomasyon bilgisayarı, birden fazla tarım makinesinden büyük miktarlarda veri toplayabilir ve bunları daha üst düzey sistemlere iletebilir. Örneğin traktörler ve biçerdöverler hız ve yük kapasitesi hakkında bilgi alışverişinde bulunabilir. Tarım makineleri arasındaki bilgi alışverişinin tarladaki işlerin işleyişi üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Automation PC 3100 mobil

Monitörler: Olumsuz koşullar – güvenilir çalışma

Sahadaki çevresel etkiler yağmur ve kirden ısı ve titreşime kadar değişebilir. Çalıştırma cihazlarının olumsuz koşullar altında dahi sorunsuz çalışmasını sağlaması önemlidir. Döküm alüminyum muhafaza, mekanik stabilite sağlar ve çoklu dokunmatik ekran yağmurda bile çalıştırılabilir. Bu, Automation PC 3100 mobile gibi Power Panel T50 mobili zorlu dış mekan kullanımı için mükemmel bir çözüm haline getirir. Tamamen bir tarayıcı cihazıdır ve görselleştirme sunucusuna Ethernet aracılığıyla bağlanır. Öngörülen kapasitif çoklu dokunmatik ekran, yağmurda veya eldivenlerle bile çalışır.

Power Panel T50 mobil

Endüstriyel ve otoyol dışı araçlar için elektrikli hareket çözümleri

İnsanların, malların ve hammaddelerin taşınması küresel enerji tüketiminin %25'inden fazlasından ve küresel karbondioksit (CO2) emisyonlarının neredeyse %30'undan sorumludur. ABB, ağır hizmet araçlarının enerji verimliliğini elektrifikasyon yoluyla artırmaya yönelik ürünler ve çözümler sunmaktadır. Ağır hizmet araçlarının verimliliğinin nasıl artırılacağı, emisyonlarının ve işletme maliyetlerinin nasıl azaltılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mobile e-Power

Yazılım bileşenleriyle daha hızlı geliştirin

B&R'ın benzersiz ekosistemi, makine ve tesis mühendisliği için yeni fırsatların kapısını aralıyor. Entegre yazılım geliştirme yaklaşımımız, müşterilerimizin giderek karmaşıklaşan müşteri gereksinimlerine rağmen tüm kalite gereksinimlerini karşılarken mühendislik maliyetlerini ve pazara sunma süresini en aza indirmesine olanak tanır. Automation Studio'nun eğitim çabalarını nasıl azalttığını ve mapp Teknolojisinin makine ve sistem yazılımı oluşturmada nasıl devrim yarattığını okuyun.

Yazılım

Sorularınız mı var? - Sektör uzmanlarımızla konuşun

B&R ile diğer iletişim seçenekleri: Yerel partnerler

Yakınınızda bir partnerimize ulaşın

Son müşteriler için küresel ağımızın avantajlarından yararlanın.
Dünya çapında 70'ten fazla ülkede 200'den fazla B&R şubesine ek olarak, değer yaratan ortaklardan oluşan küresel bir ağımız var. B&R Değer Sağlayıcıları, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi evinize getirmek için B&R ile kusursuz bir şekilde çalışır. B&R teknolojisine ilişkin derinlemesine bilgi birikiminizi yerel pazara ilişkin derin anlayışla birleştiriyorsunuz.

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo