‘‘20 yıl ve hala oldukça güçlü’’

B&R'ın X20 sistemi yirmi yıldır piyasada mevcut. Pek çok ürünün yaşam döngüsünün sonu anlamına gelen bu durum, bu ürün için geçerli değil. Sistem yıllar içerisinde sürekli olarak geliştirilmiştir. Ürün müdürü Andreas Hager, X20'nin gelecekte de makine üreticilerinin başarısı açısından neden hayati öneme sahip olmaya devam edeceğini anlatıyor.

Sayın Hager, yirmi yılın ardından birçok ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılıyor, ancak siz X20'nin 20. yıl dönümünü kutluyorsunuz. 2004 yılında piyasaya sürülen bu modüler I/O sisteminin başarısının sırrı nedir?

Andreas Hager: O zaman da şimdiki gibi talep açıkça kompakt ve modüler yapı yönündeydi. X20 konseptinin bir parçası olarak amaç, hem devreye alma hem de çalışma sırasında makinenin kullanımını makine üreticisi için mümkün olduğunca kolaylaştırmaktı. Bir veri yolu ve elektronik modülün yanı sıra saha terminalinden oluşan X20 sisteminin üç parçalı tasarımı sayesinde, I/O modüllerinin kullanımı özellikle kolay, son derece ekonomik ve kurulumu kolaydı.

Üç parçalı tasarımda makine mühendisleri için özel olarak ne geliştirildi?

Hager: Makine imalatçılarına makine konsepti ve kompakt kontrol panosu tasarımı konusunda tamamen yeni yaklaşımlar verildi. Terminal bloğunu basitçe çıkararak eski modülü kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz. Sistem, arka planda yeni modülün öncekiyle aynı şekilde çalışmasını otomatik olarak sağlar. Diğer konseptler kabloların gevşetilmesini veya cihaz yazılımı güncellemesinin manuel olarak yapılmasını gerektirirken, X20 sistemimiz bunu bağımsız olarak yapıyor. Örneğin, bir makine servis sırasında çalışmaya devam edebilir, bu da büyük miktarda zaman ve para tasarrufu sağlar.

X20 sisteminin üç parçalı tasarımı sayesinde uzun arıza süreleri ve bakım süreleri artık geçmişte kaldı.

X20 kontrol sistemi lansmanından bu yana nasıl değişti?

Hager: X20 yirmi yıldır sürekli olarak geliştiriliyor ve o zamana kıyasla daha fazla bilgi işlem gücü, daha fazla RAM veya ek arayüzler gibi daha güçlü bir performans sunuyor. Yeni PLC aynı tasarıma sahip olduğundan müşteriler kolaylıkla yükseltme yapabilir. Bu nedenle yeni nesil PLC'ye geçiş kolay ve rahattır. X20'nin yalnızca bir I/O sistemi değil, eksiksiz bir portföy olduğunu belirtmek önemlidir. Örneğin, çeşitli programlanabilir mantık kontrolörleri (PLC'ler) veya kontrol ürünleri I/O sistemiyle birleştirilebilir veya kontrol kabininde uzak istasyonlar uygulanabilir. X20 sistemi burada çok çeşitli seçenekler sunuyor.

Gelecekte kontrolörler bugün bildiğimiz gibi olacak mı?

Hager: Temel fonksiyonların gelecekte de her PLC'de olmaya devam edeceğinden eminim. Ancak IoT ve bulut bilişimle birlikte artık kontrolörlere yeni gereksinimler getiriliyor. Makineler artık sadece kontrol edilmemeli, bunun yerine örneğin büyük ölçekte veri toplamalı, değerlendirmeli ve daha üst düzey bir sistemde kullanılabilir hale getirilmelidir. Kesin olan bir şey var: X20 20 yaşında ve hala oldukça güçlü.

X20 sistemi -25°C ila +60°C arasında sürekli çalışma sıcaklığı aralığı sunar ve bu nedenle aşırı sıcaklıklarda bile güvenilir şekilde çalışır.

Hangi teknolojik kilometre taşları X20 kontrol sistemini önemli ölçüde etkiledi?

Hager: Portföyümüze tamamen entegre olan ve herhangi bir noktada birbirleriyle modüler olarak birleştirilebilen emniyet teknolojisine yönelik güvenlik bileşenlerimiz kesinlikle ilk büyük kilometre taşıydı. Mevcut yenilikler, örneğin kompakt hareket teknolojisine yöneliktir ancak aynı zamanda kompakt bir tasarımda daha fazla kanal sağlayan yüksek yoğunluklu ürünlere de doğru ilerlemektedir. X20 kontrol cihazı çok işlevlidir; bu, kanalların, örneğin giriş, çıkış veya işlenmekte olan sinyal türü olarak, eşlenmeleri gerektiği şekilde yapılandırılabileceği anlamına gelir.

Gelecek yıllarda X20 portföyünün nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz?

Hager: Pazara çok yakınız ve yeni gereksinimleri hızlı bir şekilde yakalayıp karşılıyoruz. Bunlar, dijitalleştirmeyi veya tek bir modülde birden fazla işlevin sağlanmasını içerir. X20 portföyünün uzun süre kullanılabilir ve uyumlu olduğunu belirtmekte fayda var ki bu da müşterilerimiz için özellikle büyük ve önemli avantajlardır.

Bir ürün yöneticisi olarak size bir soru: Bir ürünü tamamen başarılı yapan şey nedir?

Hager: Eğer bir ürün yirmi yıl önce vizyon sahibiyse, sürekli olarak daha da geliştirildiyse, o zaman da bugünkü kadar iyi çalıştıysa ve yeni müşterileri memnun etmeye devam ediyorsa, bence bu tamamen başarılı bir üründür. X20 bize teknolojinin en ileri noktasında olduğumuzu ve piyasada yüksek düzeyde onay ve kabul gören doğru ürünleri geliştirdiğimizi gösteriyor. Benim için kesin olan bir şey var: X20 başarılı bir ürünün simgesidir.

Röportaj için teşekkür ederiz.

Andreas Hager

Product Manager Control Systems at B&R
»If a product was visionary twenty years ago, has been continuously developed, worked just as well back then as it does today and continues to inspire new customers, then in my eyes it's an all-round successful product. For me, one thing is certain: The X20 is the perfect example. «
Connect on LinkedIn

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo