Революция в программном обеспечении автоматизации
От каждого нового станка или установки ожидают большей гибкости и большей эффективности, чем от предшествующих. Когда достижение этих амбициозных целей разработки ограничено временными и финансовыми рамками, роль разработчиков ПО становится все более решающей. И здесь вступает в действие отображение — технология модульных приложений от B&R. Используя функциональные блоки отображения, эта революционная технология сокращает время разработки в среднем на 67 процентов.
«За несколько прошедших десятилетий доля разработки ПО в новых станках и системах взлетела от 5 до 50 процентов и более», — рассказывает Кристоф Траппл, менеджер B&R по международным приложениям. И никаких признаков замедления. Траппл отмечает несколько причин такой тенденции: «Во-первых, главное, что технологические процессы сами по себе становятся все более сложными, особенно в свете массовой специализации продуктов под конкретных заказчиков».
Использование чисто механических решений усложняет производителям станков обеспечение соответствия этим новым требованиям. В то же время они хотят защитить свой ценный опыт. «Механическую часть конкретного решения легко проанализировать и воспроизвести, что практически невозможно сделать с компонентом программного обеспечения», — считает Траппл.
Дефицит квалифицированных разработчиков ПО
Растущие требования к программному обеспечению означают востребованность разработчиков ПО все более высокой квалификации. «Это проблема для многих компаний, — поясняет Траппл, — поскольку найти разработчиков такой категории сложно и дорого». По его оценке, будущее демографическое развитие еще более усугубит это положение.
Когда-то своей ролью единственного продукта, индивидуализированного под каждого заказчика, могли наслаждаться автомобили, но те времена давно прошли. Уже распространенное понятие «единичная партия» становится все более важным даже вне потребительского рынка. Тенденция развития в направлении массовой специализации под заказчика означает, что при переходе к этапу разработки роль ПО будет только возрастать. Когда это произойдет, Industry 4.0 найдет реальное применение. Изготовление индивидуальных продуктов в условиях массового производства потребует более изощренных программных решений.
И хотя программное обеспечение, необходимое для проектов такого рода будет сложным и будет только усложняться, становиться все более развернутым и как никогда индивидуализированным, тем не менее функции, которые всегда будут повторяться, никуда не денутся. Это будет включать не только задачи управления одно- или многоосевыми системами и такие общие функции, как организация ввода набора команд, но также функции управления, алгоритмы ввода набора команд и многое другое. Только обеспечение базовой функциональности ПО требует значительных временных и денежных затрат.
Сокращение времени разработки на 67 процентов
Сокращение затрат такого характера — это как раз то, на что ориентировались Траппл и его команда при разработке концепции модульного отображения. Тысячи приложений B&R, подтвердивших работоспособность в условиях реальной эксплуатации по всему миру, обеспечили необходимые критерии оценки. «Нашей целью было вложить в руки разработчиков инструмент, который позволил бы им создавать собственные решения высокого уровня без использования каких-либо дополнительных специальных знаний, — поясняет Траппл. — И это как раз то, чего мы добились благодаря отображению».
Что отличает функциональные блоки отображения — это то, что они исключительно легко конфигурируются, освобождая разработчика от необходимости программировать каждый отдельный элемент. Они делают возможной реализацию вводом набора команд очень многих аспектов: многоосевых систем, связанных через профили кулачков или электронные редукторы, различных робототехнических кинематик, блоков управления замкнутыми контурами или функций управления. Сюда также входит онлайн-инструментарий, используемый для мониторинга и конфигурирования функций отображения. С технологией отображения стало реальным сокращение времени разработки в среднем на 67 процентов.
Значительное снижение проектных рисков
Отображение полностью интегрировано в Automation Studio. После короткого курса базового обучения любой разработчик будет способен с легкостью применять функции отображения. Для небольших компаний это также означает возможность реализации сложных программных решений без забот о самостоятельном сборе необходимых ресурсов или о риске неверного проведения разработки.
«Инвестиционные риски значительно уменьшаются при использовании отображения», — говорит Траппл. Функциональные блоки отображения разрабатывались на основе опыта B&R, полученного при внедрении сотен тысяч решений в области автоматизации по всему миру, что делает их чрезвычайно надежными. С технологией отображения простой станка, связанный с ошибками программирования, остался в прошлом.
Фокус на ключевых характеристиках — рост эффективности
«Пользователь не должен беспокоиться насчет базовых функций или сопровождения программного обеспечения, — считает Траппл. — Он должен сосредоточиться на ключевых вопросах быстрого обращения своей ноу-хау-технологии в программное обеспечение. Наиболее важная вещь для него — инновация, а базовый функционал — это как раз наша задача». Дверной проем, куда могут хлынуть проблемы, обычно сопровождающие реализацию сложного программного обеспечения, с технологией отображения сужается до минимума.
Свой вклад в повышение эффективности привносит сокращение расходов на сопровождение, что достигается благодаря тщательному тестированию в условиях реального применения и текущему сопровождению функциональных блоков отображения со стороны B&R. Инструментарий отображения дополняют полный комплект документации и функции помощи. В случае сомнений вы всегда можете рассчитывать на команду экспертной поддержки B&R.
Гарантия защиты — практические инженерные наработки
«Дилемма, с которой сталкиваются многие компании, заключается в том, что определенной частью передовых технологий владеют лишь один-два разработчика», — объясняет Траппл. Если один, а то и оба покидают компанию, это бьет не только по текущим проектам — становится невозможным сопровождение и обновление уже работающих приложений. «С технологией отображения подобное невозможно, — заверяет Траппл. — Функции сами по себе очень прозрачны и подробно документированы».
Неограниченное масштабирование
Отображение отлично реализуется как для простых станков, так и для оборудования самого высокого уровня. В любом случае полномасштабная модульность и масштабируемость продуктов из портфолио B&R означает отсутствие необходимости даже в реконфигурировании функциональных блоков отображения. В случае усовершенствования станка решаются только вопросы замены HMI-устройств, контроллеров и приводов для обеспечения соответствия потребностям конкретного рынка.
Технология отображения позволила B&R создать революционный пакет для разработки программного обеспечения автоматизации, что сделало возможным ускорение проектов в среднем на 67 процентов и при существенном снижении инвестиционных рисков. На момент внедрения отображения в ноябре 2014 года будут доступны более 70 блоков. «Если начинать сегодня, возможна разработка программных решений для многих чрезвычайно сложных функций с меньшими усилиями, чем когда-либо, — уверен Траппл. — Мы не собираемся останавливаться на этом. Как мы заявляли, наша команда разработчиков и специалистов сопровождения по всему миру продолжает расширять наш портфолио блоков отображения, чтобы соответствовать требованиям в будущем». Самые последние функциональные блоки отображения можно беспрепятственно загружать с веб-сайта B&R по мере их готовности.
Ваш местный представитель B&R будет рад организовать презентацию технологии отображения для вашей компании.
«С отображением возможно ускорение разработки новых станков и систем в среднем на 67 процентов». Кристоф Траппл, менеджер B&R по международным приложениям
- Ускорение времени разработки на 67 процентов
- Снижение инвестиционных рисков
- Повышение эксплуатационной готовности станка
- Уменьшение затрат на сопровождение