Существующие заводы редко имеют возможность автоматически собирать данные с имеющегося оборудования. Эта ключевая причина, почему компания B&R разработала своё решение OrangeBox. Для возможности проанализировать и сопоставить рабочие данные с нескольких линий или производств, расположенных в разных местах, и даже, на разных континентах, инженеры B&R интегрировали в OrangeBox интерфейс для связи с облаком.
![](/fileadmin/Orange_Box-66f198f6.jpg)
Машины обычно имеют длительный срок службы в 20, 30 лет и даже больше. По истечении времени все оборудование требует модернизации, чтобы идти в ногу со временем и технологиями. Тем не менее, когда дело доходит до выявления проблем прежде, чем случится поломка, или требуется определить меры для повышения производительности и отказоустойчивости, большинство владельцев старого оборудования берется за ручку и лист бумаги.
"До сегодняшнего дня не было никакой возможности автоматизировать сбор рабочих данных с машин, находящихся в цифровой изоляции," - констатирует Рене Блашке, руководитель направления по промышленному Интернету вещей в компании B&R. Еще сложнее обстояли дела у тех производителей, которые хотели собирать данные с оборудования от разных поставщиков. "Это целое искусство - найти общий знаменатель среди целого ряда соглашений об именовании от разных поставщиков систем автоматизации." - делится опытом Рене, объясняя с чем именно, пришлось столкнутся ему и его команде разработчиков.
В облако
Решение, разработанное B&R, носит название Orange Box. С помощью него пользователь может считывать, систематизировать и анализировать данные с любого типа контроллеров машины. "Мы выпустили Orange Box два года назад, и получили множество позитивных отзывов от наших покупателей." - с нескрываемым удовольствием рассказывает Рене. Информация, которую можно собрать, помогает большому числу пользователей устаревшего оборудования существенно увеличить производительность и рентабельность своих машин.
«Пока что, такое возможно только для отдельных машин или линий» - отмечает Блашке, но тут же добавляет. "Но мы продолжаем идти дальше." Уже в ближайшем будущем Orange Box станет инструментом для сбора и анализа данных, который будет передавать данные с устаревших машин в облако. Таким образом пользователи смогут отслеживать, сравнивать и оптимизировать работу своих машин и установок сразу с нескольких линий вне зависимости от географического положения.
![](/fileadmin/Orange_Box_Image_01-50469d1c.jpg)
Безопасное соединение с облаком
"Когда Вы отправляете данные облачному провайдеру в Интернет, вопросы защиты данных и кибербезопасности становятся кране чувствительными" - подчеркивает Блашке. Поэтому рекомендуется использовать облачный сервис, который был специально оптимизирован к требованиям промышленности, такой как ABB Ability. Являясь оператором данной облачной платформы, ABB использует самые современные стандарты безопасности и протоколы передачи для обеспечения безопасности и целостности хранимых данных. Естественно, Orange Box может передавать данные и в любую другую облачную платформу при помощи стандартного протокола MQTT.
Развертывание решения Orange Box чрезвычайно простое: "Распакуйте, подключите промышленный ПК с программным обеспечением к контроллеру машины и IT-сети при помощи сетевого кабеля, и Orange Box готов к использованию." - объясняет Рене. Производство в процессе установки данного решения никак не прерывается, не требуется даже вносить изменения в системное ПО. Однако, если невозможно подключиться по интерфейсу полевой шины, данные можно собрать при помощи существующего интерфейса ввода/вывода или через параллельную проводку и дополнительные датчики.
Простота в использовании
Пользователю достаточно связать в графическом редакторе нужные точки данных друг с другом, чтобы иметь возможность рассчитать общую эффектность оборудования и другие показатели. Orange Box отправит результаты в облако или перешлет их по OPC UA на устройство вывода с поддержкой веб-браузера. Наличие OPC UA сервера обеспечит доступ к этим данным из любой корпоративной системы типа ERP или MES.
Интуитивно-понятная, современная панель управление Orange Box создана при помощи веб-визуализации от B&R на базе mapp View с технологией HTML5. Это позволяет отображать полученные данные и показатели на любом устройстве с веб-браузером, будь то смартфон, офисный ПК или виртуальное облачное приложение. Руководители завода получат возможность быстрого обзора наиболее важных показателей эффективности, а значит смогут быстрее реагировать на изменения, например в случае снижения показателя эксплуатационной готовности оборудования.
![](/fileadmin/Orange_Box_Dashboard_OEE_comparison-900bd488.jpg)
Автоматическое оповещение
Разработчики B&R предлагают широкий спектр программных приложений для расширения функционала, например, автоматическое оповещение по электронной почте или текстовое сообщение об аварии или автоматическое добавление записи в SQL-базе данных. Эти приложения полностью сетевые и обмениваются данными автоматически. Все, что требуется пользователю, просто включить желаемые функции.
Решение Orange Box запускается на компактном промышленном ПК с предустановленным программным обеспечением. При необходимости можно добавить панель оператора и/или устройство SiteManager. SiteManager позволяет Orange Box наладить внешнюю связь, например с облачной платформой, почтовым сервером или СМС-сервером.
"SiteManager играет ключевую роль при обеспечении безопасного соединения с облачной платформой." - отмечает Блашке. Данное компактное устройство выполняет важные функции, какие как автоматическая обработка сертификатов и установка обновлений безопасности. «Это также гарантирует, что правила безопасности провайдеров облачных услуг будут строго соблюдаются.
![](/fileadmin/Site_Manager-13148e6e.jpg)
Скажите нет - неэффективности
Подключив Orange Box к облачной платформе, инженеры B&R существенно расширили инструментарий сбора информации и способы его применения. Облачный анализ данных позволяет легко устранять проблемы и выявлять неэффективное использование машин и целых линий, что приводит к сокращению времени простоев, увеличению срока службы и повышению производительности оборудования. "Все это возможно благодаря данным, собранным с помощью Orange Box с машин, которые ранее не имели возможности выйти в сеть самостоятельно." - говорит Рене.
Автор: Кармен Клингер-Дайзерот, независимый журналист
![](/fileadmin/Blaschke_Rene_Eingang_12-2d524074.jpg)
"Возможность Orange Box собирать и отправлять данные в облако поможет снизить время простоя, увеличить срок службы и повысить производительность." Рене Блашке, руководитель B&R по направлению Промышленного Интернета вещей