それは珍しい光景でした:2018年のSPS IPC Drivesでは、主要な自動制御メーカー・会社の代表者がニュルンベルク見本市のイベントセンターでステージを賑わせました。 彼らは共に、機械メーカーとオペレーターに大きな影響を与える発表を行いました。「OPC UA over TSN」は、産業用IoTにおける通信の統一規格となります。

コモンスタンダード(共通標準)へのコミットメントは、新しい時代の先駆けです。新しい時代 - マシンビルダーとオペレーターが、乱立した通信プロトコルと格闘することを強いられない時代。 制御およびバスシステムのさまざまな要件を満たすために、OEMが多種類のマシンを提供しなければならなかった時代は終わりました。

IoTの標準

B&R - Vice President of Strategy and Innovations の Stefan Schöneggerは説明します。 「数年前、インダストリアルイーサネットプロトコルが限界に近づいていることが分かりました。」帯域幅とサイクル時間に加えて、産業用IoTの要件は、新しい技術の需要の主な原動力となっています。 「産業通信の進化における次のステップがどのようなものになるかについて考え始めました」 Schöneggerは続けます。「お客様と要件について話していると、技術的な問題の他に、プロトコルの不均一性と世界的に受け入れられている標準の欠如という別の大きな問題点もあることがすぐに明らかになりました。」

「2016年9月、B&RとネットワークスペシャリストのTTTechは、関心のある自動化およびIT企業を招集し、OPC UAおよびイーサネット拡張のTSNに基づくこのような標準の確立について話し合いました。」この会議で、OPC UA TSNイニシアチブが設立されました。そのメンバーは後に「シェイパー」として知られるようになります。

シームレスな接続性

グループのビジョンは、高度に同期化されたモーション制御に必要なリアルタイム機能を含む、センサーからクラウドへのオープンでインターフェイスのない通信を実現することでした。 そして、既存のテクノロジーと比較してパフォーマンスを18倍向上させることを目標としました。

その時点から、シェイパーの数は着実に増え、技術的な詳細が明らかになりました。 「2018年までに、自動化技術の多くの大手企業が私たちのイニシアチブに加わりました」 と、Schönegger氏は報告します。「業界は、OPC UA over TSNを共通標準として信頼しており、技術を積極的に形作りたいと考えています。」

OPCファウンデーションへの役割

「シェイパーはもともと緩い同盟グループでした」 とSchönegger氏は述べています。 「将来に向けて準備をするために、OPC UA over TSNの恒久的なホームが必要でした。それがOPCファウンデーションでようやく見つかりました。」22の業界の重鎮で構成される専門の運営委員会が、新しい技術のためにこの組織内に設置されました。さらに、シュナイダーエレクトリック、ロックウェル、B&Rの親会社であるABBの3つのグローバルオートメーション企業がOPCファウンデーションのボードメンバーへ追加されました。

最初の製品

OPC UAのパブリッシュ/サブスクライブメカニズムの基本仕様とTSNの必須サブ標準が完成しました。これらには、時間同期のためのIEEE802.1ASと、ネットワーク上のデータの保証された送信時間のためのIEEE802.1qbvが含まれます。 「私たちの努力は、OPC UA over TSNのポートフォリオ全体の装備に注力しています」 と、Schönegger氏は説明します。 OPC UA over TSNを備えたB&Rバスコントローラーが実稼働に入るように設定されており、コントローラーとドライブがそれに続きます。

「数年後には、OPC UA over TSNなしで新しいマシンを見つけることはできないでしょう」 と、Schöneggerは確信しています。異種プロトコル環境の障壁がなくなると、マシンビルダーとオペレーターは、接続された製造システムと産業用IoTソリューションを実装するのがはるかに簡単になります。 Schönegger氏は、移行フェーズがスムーズに進むことを期待しています。 「POWERLINKとOPC UA間などのコンパニオン仕様は、既存のマシンとシステムを新しいネットワークに簡単に統合できるようになるでしょう。」

作成者: Stefan Hensel, Corporate Communications Editor, B&R

国と言語を選ぶ

B&R Logo