Offrendo le ultime innovazioni tecnologiche e la massima competenza, B&R è in grado di essere sempre all'avanguardia rispetto alle tendenze del mercato.
Nelle aziende automobilistiche, non potrebbe essere diversamente. Con soluzioni scalabili e flessibili, la totale integrazione hardware e l'elevata disponibilità dei sistemi, B&R può soddisfare tutte le esigenze del processo di assemblaggio dei veicoli.
L'ampia gamma di soluzioni fornite da B&R è in grado di fornire la massima qualità e prestazioni a ogni singola parte del reparto di assemblaggio con una perfetta integrazione tra loro, dai trasportatori e sistemi di trasporto alla robotica collaborativa con il lavoro umano.
B&R ha la soluzione perfetta per...
Modularità delle macchine
B&R offre soluzioni hardware e software per lo sviluppo rapido e agevole di macchine meccatroniche dotate di opzioni in grado di soddisfare con facilità i requisiti degli utenti finali.
- Servomotori con azionamento integrato: ACOPOSmotor
- Servomotori con azionamento IP67 montato in posizione decentrata: ACOPOSremote
- Moduli di I/O IP67 e IP20 e moduli di sicurezza opzionali: Moduli di I/O X20 e X67
- Motori passo-passo: 80MP e ACOPOSmicro
- Configurazione modulare delle macchine
B&R offre ai costruttori di macchine una scelta completa di tipologie di motori elettrici. Il concetto di controllo Generic Motion Control (GMC) consente di sviluppare il software in modo indipendente dal tipo di motore. Per ogni modulo meccatronico delle macchine, gli OEM possono selezionare la soluzione che offre la massima libertà, risparmiando in tal modo tempo, risorse e denaro.
CNC e robotica
B&R migliora l'efficienza di macchine e sistemi combinando CNC, robotica e controllo di movimento in una singola piattaforma software denominata Generic Motion Control (GMC). L'originalità della piattaforma GMC risiede anche nella possibilità di poter essere utilizzata per tutti i tipi di azionamenti, compresi quelli idraulici e la tecnologia servo. La piattaforma GMC si integra in modo trasparente negli applicativi macchina e può essere personalizzata in funzione della specifica attività da svolgere. Grazie alla sua flessibilità è inoltre possibile integrare facilmente i 'dialetti' per CNC e per sistemi robotici esistenti.
- Unificazione di CNC, robotica e controllo di movimento
- Tutti i tipi di azionamento
- Tecnologia di Sicurezza Integrata
- Interazione trasparente con gli applicativi di macchina
- Integrazione dei 'dialetti' CNC e per la robotica esistenti
Garanzia di qualità con un sistema di visione integrato
B&R offre un portafoglio di prodotti per la visione intelligente e flessibile composto da telecamere, obiettivi, dispositivi di illuminazione e software. La perfetta integrazione nel sistema di controllo B&R consente lo scambio sincrono di dati nell'intero sistema. Le funzioni di elaborazione delle immagini sono facili da configurare e le applicazioni possono essere create senza troppi sforzi di programmazione.
Generic Motion Control
As processes in production lines continue to be synchronized to conveyor belts, the he division between material handling and production is disappearing. Highly complex control solutions used to be necessary to ensure the great degree of precision and speed needed for these processes. With B&R Generic Motion Control (GMC), conveyor belts and robots can now be easily synchronized with a high degree of precision.
Freedom with PLCopen
B&R provides easily configurable PLCopen function blocks that are tailor-made for these tasks. They can be used for all types of robot kinematics and even allow robots to be synchronized with multiple conveyor belts. The interfaces are also ideally suited for integrating machine visualization systems. The robot can move freely during the synchronization phase, which also enables complex product manipulation. A special feature of GMC is that the conveyor belt is fully integrated in the application. An external sensor that supplies information about the current position of the conveyor belt is all that is needed.
Hardware-independent
GMC is hardware-independent, which allows the use of different drive systems with different kinematics to be used. The application can be created quickly and easily upgraded at a later time. The robot can be replaced or the conveyor belts can be upgraded at any time without a significant amount of application engineering work. A large portion of the software can be used as-is.
- Hardware-independent
- Simple programming
- Unlimited number of conveyor belts
- Unlimited expansion possibilities
- Can be used for all kinematics
Customized HMI products
A custom operating unit from B&R, in your own corporate design and technically optimized for your application, will generate competitive advantage for your company. Standard devices are not always the best solution for unique requirements. Technical demands and special designs require specially tailored operating units. B&R is the right partner for this kind of job - with a worldwide presence and a contact person on location to discuss your needs. Development of custom operating units is a core business at B&R. This is why expert engineers are 100% dedicated to customer-specific projects. This guarantees state-of-the art product development and makes customized developments a B&R standard.