Assemblaggio di dispositivi medici

Maggiore flessibilità per l'assemblaggio di dispositivi medici

Il mercato dei dispositivi medici è in rapida crescita, grazie all'invecchiamento della popolazione nei Paesi industrializzati, al miglioramento dell'accesso nei Paesi in via di sviluppo e alle innovazioni tecnologiche che migliorano la qualità della vita. La pandemia ha accelerato questa crescita e ha evidenziato i rischi dei processi semi-automatici che si basano sul lavoro umano. I picchi imprevedibili della domanda e la necessità di scalare rapidamente la produzione sottolineano l'importanza dell'automazione per i produttori di dispositivi medici.

Dai progressi della medicina all'evoluzione dei mercati: i produttori di dispositivi medici di successo utilizzano l'automazione per affrontare le sfide di una domanda in rapida evoluzione. Per saperne di più sulle sfide che il settore MDA deve affrontare e su come B&R sta lavorando attivamente per rispondere a queste sfide.

Integrazione della tecnologia digitale

I principali produttori dell'industria medica e farmaceutica stanno lavorando a soluzioni in grado di produrre più varianti di prodotto. Ciò consente di produrre lotti di piccole dimensioni senza alcuna perdita di produttività. La nostra nuova generazione di macchine adattive è altamente efficiente nell'automatizzare i processi dinamici. Il segreto: tecnologie all'avanguardia integrate in un unico sistema. Con questa forza innovativa, B&R è il partner ideale per l'industria dei dispositivi medici.

Medicina personalizzata e ausili medici

I progressi della genomica e della biologia molecolare hanno favorito lo sviluppo della medicina personalizzata e degli ausili medici. Per la medicina personalizzata e gli ausili medici, è necessario integrare tecnologie all'avanguardia per garantire il monitoraggio in tempo reale dell'intero processo e un controllo di qualità al 100%. B&R vanta molti anni di esperienza nel settore e un portafoglio innovativo di prodotti e soluzioni.

Controllo dei costi di produzione

Nelle camere bianche, dove ogni metro quadrato conta, la possibilità di scalare le prestazioni senza aumentare le dimensioni della macchina è un grande vantaggio. Esempio pratico: Un cliente B&R produce pezzi per set di infusione. Grazie all'esperienza di B&R nelle soluzioni, è stato possibile raddoppiare la produzione nello stesso spazio. Ciò significa che i clienti possono produrre di più senza bisogno di più spazio: un'innovazione decisiva per la loro competitività e redditività.

Soluzioni di automazione adattiva per la tecnologia medica

Flessibilità per le modifiche del prodotto

I sistemi track B&R - ACOPOStrak, SuperTrak e ACOPOS 6D - sono estremamente flessibili e si adattano senza problemi alle diverse esigenze di produzione. Le nostre navette e i nostri deviatori di binario, unici nel loro genere, possono essere agevolmente riconfigurati per supportare layout di linea o prodotti diversi, mantenendo il controllo in tempo reale di ogni singolo prodotto durante l'intero processo.

Controllo qualità e rintracciabilità

Integrando la visione artificiale B&R nei sistemi di tracciamento, i controlli di qualità possono essere eseguiti in tempo reale durante il processo di assemblaggio. Allo stesso tempo, la tracciabilità consente di seguire con precisione la produzione. Riducendo gli errori e implementando il controllo qualità in tempo reale, è possibile ridurre i costi di scarto.

Incremento della produttività

L'esperienza di B&R aumenta l'efficienza e consente di ottimizzare e controllare ogni singolo prodotto durante il processo di assemblaggio. Questo aumenta la produttività complessiva. Il risultato? Una maggiore produzione e il potenziale per un aumento significativo delle vendite. Affidatevi a B&R per portare i vostri processi di assemblaggio a un livello superiore e rafforzare il vostro vantaggio competitivo.

Storie di successo

Camera bianca compatta

PIA Automation utilizza la tecnologia track in un innovativo modulo di processo per l'assemblaggio di dispositivi medici all'interno e all'esterno della camera bianca. Scopri di più

Maggiore flessibilità

Per K&S, la flessibilità dei portapezzi a controllo indipendente è fondamentale per la capacità di reagire rapidamente a cambiamenti imprevisti nei requisiti o addirittura a prodotti completamente nuovi. Scopri di più

Prestazioni al top per i dispositivi medici

Il sistema track adattativo di Tecnoideal consente una produzione completamente automatizzata e tollerante ai guasti di prodotti monouso. Il posizionamento rapido e preciso delle navette autonome massimizza la disponibilità e la produttività senza compromettere la qualità. Il posizionamento ottimizzato delle stazioni di processo riduce significativamente l'ingombro della macchina, con conseguente notevole risparmio di spazio nella camera bianca.

Eliminazione dei tempi di inattività nella stampa di DTO

Neyret Group ha riconosciuto che la stampa a getto d'inchiostro può essere una valida alternativa allo stampaggio per le macchine da stampa direct-to-object (DTO) nell'industria farmaceutica. Neyret ha implementato la nuova soluzione a getto d'inchiostro con SuperTrak di B&R e ora offre ai suoi clienti macchine da stampa veloci e flessibili. Questo riduce al minimo i tempi di inattività e aumenta la produttività.

Produttività a prova di futuro

Equipaggiando i suoi sistemi di assemblaggio dei dispositivi e di tappatura delle fiale con la tecnologia dei binari intelligenti, IMA Automation ha ottenuto una notevole flessibilità e scalabilità, eliminando al contempo gli spazi vuoti per sfruttare al meglio ogni metro quadrato di superficie.

Trasporto rapido e preciso dei prodotti

GEAF ha dotato le sue nuove macchine di SuperTrak di B&R. I prodotti possono ora essere trasportati attraverso il sistema in modo rapido e preciso. Poiché non c'è usura o contaminazione, il sistema è ideale per l'uso in camere bianche.

La domanda di lotti piccoli e di prodotti farmaceutici personalizzati è in continuo aumento. Allo stesso tempo, i costi di produzione dovrebbero diminuire e l'efficacia complessiva del sistema aumentare. Le soluzioni adattive per l'assemblaggio di dispositivi medici sono quindi più richieste che mai.

L'e-paper riassume le sfide del settore e le opinioni sulle macchine adattive:

Scarica l'e-paper

Hai domande? - Parla con i nostri esperti del settore

Altri modi per contattare B&R: Partner locali e date delle fiere

Trova un partner vicino a te

Approfittate della nostra rete globale per i clienti finali.

Oltre a più di 200 filiali B&R in oltre 70 paesi del mondo, disponiamo di una rete globale di Value Provider. I Value Provider B&R collaborano perfettamente con B&R per portare i nostri prodotti e servizi nella vostra sede. Combinano una conoscenza approfondita della tecnologia B&R con una profonda comprensione del mercato locale.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo