Les premières machines équipées du système de vision intégrée de B&R sont désormais sur le marché, et bien d'autres le seront dans les mois à venir. Le moment est donc venu de nous entretenir avec Andreas Waldl, notre expert de la vision, pour évoquer les expériences des premiers clients ainsi que les développements futurs.
Andreas, quelles sont les réactions des fabricants de machines lorsqu'ils utilisent le système de vision de B&R pour la première fois ?
Andreas Waldl : Elles sont très positives. L'intégration de la vision au système d'automatisation telle que l'a réalisée B&R est unique en son genre et leur ouvre des possibilités qu'ils n'avaient pas auparavant. Je connais beaucoup de fabricants de machines qui, au départ, ont évalué le système uniquement dans le but de réaliser une simple fonction d'inspection qualité. Par la suite, ils ont vite réalisé qu'ils pourraient aussi utiliser notre caméra pour contrôler des processus de production en temps réel et accroître ainsi la productivité.
Dans quelles branches est utilisé le système de vision de B&R ?
Waldl: Notre système trouve de très nombreuses applications. Il est utilisé dans quasiment toutes les industries. Et pas seulement dans des machines : nous avons aussi des clients qui l'utilisent comme caméra ultra-rapide à des fins de développement. Grâce à la synchronisation parfaite de notre système d'éclairage LED haute performance avec le système d'entraînement, ils peuvent capturer des images de mouvements extrêmement rapides avec une netteté, une précision et une répétabilité exceptionnelles.
Quelles ont été selon vous les tendances qui ont le plus contribué au développement de la vision industrielle ces dernières années ?
Waldl: L'extension du champ d'application de la vision joue un rôle fondamental. Les caméras ne servent pas uniquement à effectuer des tâches d'inspection. Elles peuvent être aussi utilisées comme capteurs intégrés et avoir ainsi une influence sur le contrôle des process. Notre système est parfaitement adapté pour ce type d'application.
Dans quels domaines prévoyez-vous de grands développements prochainement ?
Waldl: Beaucoup de choses se profilent à l'horizon. Ces derniers mois, nous avons évalué quels seraient les développements les plus pertinents pour nos clients et comment nous pourrions encore compléter notre offre produit au cours des prochaines années. Je ne peux pas vous donner plus de détails pour le moment, mais je peux déjà vous dire que tout ne fait que commencer.
Les atouts du système de vision de B&R en quelques lignes
Le système de vision de B&R se démarque par son intégration complète au système d'automatisation. Les caméras, les algorithmes de traitement d'image et les unités d'éclairage font partie intégrante du système de contrôle de B&R. Cette intégration offre de nombreux avantages :
- Les caméras, l'éclairage, les axes et tous les autres composants de machine sont synchronisés entre eux à la microseconde près. Les résultats du traitement d'image peuvent être appliqués à des commandes de contrôle en temps réel.
- Un seul et unique environnement de développement est nécessaire pour le développement, le déploiement et le diagnostic du système d'automatisation, vision incluse. Les automaticiens peuvent réaliser des applications intégrant la vision sans faire appel à un spécialiste.
- Ils réalisent ces applications en assemblant des composants logiciels du framework mapp et non en développant des programmes comme on l'entend habituellement.