Nos manuels de formation constituent la documentation de référence pour nos formations et pour l'auto-apprentissage. Ils se présentent sous la forme de modules compacts et reposent sur un concept didactique cohérent. Leur structure ascendante permet de se familiariser avec des sujets complexes et interdépendants. Ils forment un complément idéal à notre système d'aide exhaustif. Les manuels de formation peuvent être téléchargés ou commandés en version imprimée.
Les modules qui constituent la documentation de référence pour la formation et l'apprentissage sont classés par thème :
- Technologie de contrôle
- Motion Control, technologies Track
- Technologie de sécurité
- Visualisation et commande
- Vision intégrée
- Modélisation et simulation
- Systèmes de contrôle de process
- Diagnostic et maintenance
- Connectivité
Avantages
Nos modules de formation
- sont compacts
- sont clairs et complets
- encouragent l'apprentissage autonome
- comprennent des exercices pratiques
- complètent les supports de référence existants
Références
Le système d'aide en ligne pour les produits B&R est un manuel de référence complet. Les modules de formation présentent un sujet de manière didactique et renvoient aux différentes sections du système d'aide où se trouvent des informations plus détaillées.
Guide pour un apprentissage autonome
Une approche pas à pas claire et organisée permet de s'orienter dans des sujets complexes. Chacun peut ainsi étudier et analyser un sujet à son propre rythme.
Exemples et exercices
L'approfondissement des connaissances acquises passe par des exercices pratiques. Les modules de formation comportent des exercices et des conseils pour chaque sujet. Ils indiquent également l'emplacement des documents de référence appropriés, permettant ainsi aux apprenants de consolider leurs connaissances.
The B&R Automation Academy training modules are used to learn how to work with B&R systems. B&R Industrial Automation GmbH does not assume any liability for their contents.
In addition to use in the training courses and seminars offered by the B&R Automation Academy, these documents may also be used for training and further education at public research and educational institutions.
For teaching purposes, employees of these institutions are permitted to use these documents in whole or in part, to reproduce them and to quote them when naming the source. This applies to drawings and images as well as texts. Drawings and images from third parties are marked accordingly. These are only permitted to be used according to the license conditions for the original source.
In this case, the user is responsible for ensuring that the information is up to date. This person is obligated to regularly ensure that the information is correct and up-to-date and to adapt this information if necessary.
All rights reserved, infringements will be prosecuted.
Commercial use of these documents is prohibited.
Exceptions to the regulations described above require written approval.
PDF : déclaration relative à l'utilisation des contenus des modues de formation (accès via login nécessaire)