Le futur de la flexographie

Nilpeter, leader de l'impression flexographique, et B&R ont développé ensemble un système de vision révolutionnaire qui réduit les pertes de papier, améliore la qualité et minimise l'effort d'exploitation. Un système qui, également, établit une nouvelle référence en ce qui concerne le maintien de la précision des registrations. La synchronisation à la microseconde près entre mouvement et traitement d'image assure une qualité d'image constante : une caractéristique unique sur le marché. L'implication de Nilpeter dans le développement du nouveau système de vision s'inscrit dans une stratégie plus large de l'entreprise qui anticipe le futur de l'impression flexo.

B&R et Nilpeter, et en particulier leurs services R&D respectifs, collaborent déjà depuis longtemps pour faire de nouvelles avancées dans le domaine des technologies d'impression.

La nouvelle solution de vision assure une registration très rapide et précise des couleurs, même avec des matériaux ultra-souples comme ceux utilisés sur la FA-26 de Nilpeter ou d'autres machine de la gamme FA-Line. Elle peut aussi maintenir la registration dans les phases d'accélération et de décélération.

Le système de vision des machines FA-Line assure une synchronisation à la microseconde près entre mouvement et traitement d'image. (Image : Nilpeter)

Un système de vision innovant et une solution B&R pour l'alignement des couleurs d'impression

La précision de la solution de vision repose sur la solution intégrée de B&R qui assure une synchronisation entre mouvement et traitement d'image à la microseconde près. La caméra capture et traite les images en continu et en temps réel, détecte et corrige toute variation d'alignement d'impression, et assure ainsi une qualité d'impression constante.

Composant de la solution de vision, la caméra Smart Sensor de B&R contribue à la réduction des pertes de papier, à l'amélioration de la qualité, et à la minimisation de l'effort nécessaire pour atteindre ces résultats d'impression. La caméra intègre des éléments d'éclairage de différentes couleurs ainsi que le traitement d'image, ce qui permet une analyse rapide des images et des ajustements en temps réel et, par conséquent, une registration précise des couleurs.

La fonction "Job Reload" de la solution de vision assure une parfaite registration pour chaque tâche d'impression et dès le démarrage de l'impression. Cette fonction repose sur une base de données complète des tâches d'impression avec, pour chaque tâche, les paramétrages spécifiques correspondants, ce qui réduit les pertes de papier et assure des impression de qualité supérieure et constante pour toutes les tâches d'impression. Ceci a aussi un impact positif sur les émissions de CO2.

La solution de vision inclut également des systèmes de repli pour assurer la détection des marques de registration quelles que soient les combinaisons de couleur. Par ailleurs, son intégration avec le système de collecte de données permet de générer des rapports qualité. Les clients peuvent ainsi prendre des décisions basées sur des données précises et fiables.

Les machines machines d'impression flexo de la gamme FA sont les versatiles du marché. (Image : Nilpeter)

Une collaboration fructueuse pour révolutionner les technologies d'impression

L'implication de Nilpeter dans le développement du nouveau système de vision s'inscrit dans une stratégie plus large de l'entreprise qui anticipe le futur de l'impression flexo.

"Nous anticipons un futur où les machines d'impression seront complètement autonomes ou conduites par une seule personne gérant plusieurs machines," indique Carsten Clemensen, CTO chez Nilpeter. "Tant pour répondre aux pénuries de main d'œuvre spécialisée dans l'industrie que pour garantir une qualité supérieure et constante pour chaque impression."

Jacob Buhl, expert vision régional, résume ainsi le développement réalisé avec Nilpeter : "le système de vision avancé témoigne de l'effort de B&R pour intégrer la vision au fonctionnement même des machines, faire avancer l'innovation et redéfinir de nouveaux standards dans l'industrie. Avec Nilpeter, nous sommes en train de révolutionner les technologies d'impression."

L'interface opérateur des machines FA-Line est intuitive et facilement accessible (Image : Nilpeter)

À propos des FA-Line

Les machines d'impression flexo FA-Line sont les plus versatiles du marché. Elles sont conçues pour répondre aux demandes croissantes des imprimeurs et dotées d'une interface opérateur intuitive aisément accessible.

Où voir les FA-Line ?

Découvrez la solution de vision de Nilpeter à la drupa 2024. Le siège social de Nilpeter, au Danemark, ouvrira ses portes pour des démonstrations incluant l'innovante FA-26 avec sa solution de vision. Ne manquez pas cette opportunité de voir la flexographie du futur en action. Pour plus d'informations : Nilpeter @ drupa 2024 and B&R @ drupa 2024 

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo