Des sécheuses-repasseuses intuitives et ergonomiques

Pour répondre aux besoins de flexibilité, d’hygiène et d’efficacité des secteurs de la santé, de l’hôtellerie ou des blanchisseries, Electrolux Professional vient de lancer la Line 6000, une nouvelle sécheuse-repasseuse à désinfection thermique qui se distingue par sa souplesse de configuration et sa simplicité d'utilisation inédites. Une solution logicielle très poussée développée en partenariat avec des ingénieurs de B&R a permis cette avancée très appréciée des utilisateurs.

Quelques chiffres suffisent pour prendre la mesure du développement réalisé pour l'automatisation de la Line 6000. Dans sa version complète, la nouvelle sécheuse-repasseuse présente plus de sept configurations principales selon le mode de fonctionnement (engagement, pliage, contre-pliage, empilage) et le mode de sortie du linge (avant, arrière). Des configurations auxquelles s'ajoutent trois types de chauffage et trois longueurs utiles selon les modèles ainsi qu'un grand nombre de réglages en fonction du type de pli et de linge (taille de 80 à 350 cm, épaisseur, composition des fibres). Jusqu'à 99 programmes de repassage personnalisés peuvent être ainsi gérés : de quoi répondre aux besoins des utilisateurs dans le monde entier, du lit d’hôpital (largeur 90 cm) au lit king size américain (largeur 2,2 m).

La visualisation compte 120 pages-écran auxquelles se superposent de nombreux calques. Une aide contextuelle est proposée à chaque étape d'utilisation. Malgré son ampleur, l’application de contrôle et de visualisation repose sur une architecture matérielle simple et compétitive : un Power Panel C30 pour l’interface homme-machine, le contrôle temps réel de la machine et la gestion des programmes, et des E/S X20 pour les multiples capteurs que compte la machine.

Grâce notamment au logiciel de contrôle et de visualisation développé avec B&R et au confort de lecture qu’offre l’écran du Power Panel C30, la nouvelle secheuse-repasseuse d’Electrolux Professional est certifiée Ergocert.

Pour atteindre les objectifs de simplicité d’utilisation et de maintenance d'Electrolux Professional, les ingénieurs de B&R ont mis en œuvre un grand nombre de fonctionnalités présentes de manière standard dans les systèmes logiciels de B&R, dont la gestion multi-niveaux des utilisateurs, la prise en charge du multilinguisme, l'historisation des événements, la gestion des alarmes, ou encore la sauvegarde du programme machine et de son contexte sur une clé USB pour la maintenance. En collaboration avec les architectes systèmes embarqués d'Electrolux Professional, ils ont aussi développé une solution innovante et brevetée pour la gestion des programmes de repassage. Les éléments de navigation et effets visuels implémentés dans la visualisation ont permis que la Line 6000 soit certifiée ErgoCert. Le tutoriel embarqué dans le logiciel permet la prise en main de l'interface par tout profil d'utilisateur.

Un accompagnement sur mesure

Le projet d'automatisation a été développé selon la Méthode Agile. Priorité a été donnée à des cycles de développement courts et à une collaboration permanente entre les acteurs. "Les ingénieurs de B&R ont su se montrer suffisamment flexibles et disponibles pour intégrer nos feedbacks et améliorer la solution étape par étape. Ceci nous a permis de relever le principal défi de ce projet : celui de rester maître du temps et du coût de développement tout en étant certain d'aboutir à une solution de qualité et entièrement opérationnelle," explique Paulo Portal, Architecte Systèmes Embarqués chez Electrolux Professional. La manière dont l'environnement de développement de B&R structure les projets a aussi facilité la gestion des programmes avec Git, un logiciel de gestion de versions décentralisé très utilisé dans le cadre de développements agiles.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo