Automation Studio 4

Réduisez les besoins de formation et éliminez les problèmes de communication interdisciplinaires en gérant tous les aspects de vos projets d'automatisation avec un seul et même outil de programmation.

Réduire les coûts de développement

Gagnez du temps et réduisez vos coûts en démarrant le développement du logiciel avant que le matériel ne soit finalisé, en réutilisant les mêmes modules logiciels dans plusieurs projets, en validant les fonctionnalités via la simulation, et en effectuant la mise en service module par module.

Autres informations

Programmation : le langage de programmation adapté pour chaque application

Automation Studio supporte les langages de programmation IEC 61131-3 et ANSI C (ainsi que toute combinaison de ces derniers) et offre un environnement de programmation structuré. Tous les langages donnent accès aux mêmes structures de données et utilisent les mêmes librairies et les mêmes variables. [En savoir plus...]

Visualisation intégrée

Le système de visualisation intégré dans Automation Studio offre un outil efficace pour créer des afficheurs texte ou contrôler des écrans XGA locaux ou déportés avec touches et/ou dalle tactile. Cette intégration permet de se passer de tout outil de visualisation externe et de réaliser ainsi une visualisation machine intégrée à moindre coût. Les services proposés comme VNC permettent un déport immédiat de l'interface homme-machine et une maintenance sans coût additionnel. [En savoir plus...].

Configuration de systèmes d'entraînement : des solutions simples pour les tâches de positionnement

Automation Studio intègre tous les outils nécessaires pour les tâches de positionnement. Même des applications "motion" extrêmement complexes peuvent être réalisées dans Automation Studio sans recourir des programmes élaborés. Dans l'environnement de programmation, l'utilisateur peut également accéder directement à des blocs de fonction PLCopen conformes à l'IEC 61131-3. [En savoir plus...]

Diagnostic

Automation Studio offre de nombreux outils de diagnostics pour la consultation des informations système et l'optimisation du système d'automatisation. Le System Diagnostics Manager fournit des informations étendues sur le sysstème cible via un simple navigateur web.

Télémaintenance - De la gestion des processus aux remplacements de firmware

Les machines tournent souvent sur des sites éloignés. L'entretien et la maintenance génèrent alors des frais de déplacement importants. Le télédiagnostic et la télémaintenance réduisent ces risques financiers, notamment pendant les périodes où les machines sont encore sous garantie. En permettant des opérations de diagnostic, des paramétrages ou une commande assistée, l'intégration des services VNC, d'un serveur web et de la programmation à distance fournissent un précieux service à chaque étape du cycle de vie d'une machine.

Référence produit Description
0TG:SWAS.SNG.01-01 The resell license is a single-user license. It is intended exclusively for resale to machine and plant operators. It enables maintenance and diagnostics of existing machines and systems and their software. Creating a new project and upgrades from the Internet are not supported. The license is stored on a Technology Guard (dongle). This permits multiple users to share the right to use Automation Studio on different workstations by connecting the Technology Guard with the single-user license to the respective workstation computer. This license does not expire. Technology Guard 0TG1000.02 is included in the package.
1TGSWAS.CRP.00-01 The corporate license allows the use of Automation Studio by all users at a company at all of a company's sites, including all associated companies, for a period of one year. With the corporate license, it is permitted to license Automation Studio on a B&R Automation PC that is delivered with the machine if it can be guaranteed that only service personnel working for the machine or plant manufacturer will have access to that instance of Automation Studio. Licensing takes place via activation over the Internet. After one year, the license will automatically be extended an additional year and invoiced accordingly as long as the license has not been canceled before expiration.
1TGSWAS.SNG.00-01 The single-user license allows exactly one user to use Automation Studio at any given time for a period of one year. The license is stored on a Technology Guard (dongle). This permits multiple users to share the right to use Automation Studio on different workstations by connecting the Technology Guard with the single-user license to the respective workstation computer. After one year, the license will automatically be extended an additional year and invoiced accordingly as long as the license has not been canceled before expiration. The Technology Guard is not included in the single-user license (separate order required).
1TGSWAS.SNG.00-02 The single-user license allows exactly one user to use Automation Studio at any given time for a period of one year. The license is stored in a software license container that is permanently bound to the computer. Transferring the license to another computer is therefore not possible. After one year, the license will automatically be extended an additional year and invoiced accordingly as long as the license has not been canceled before expiration. This license is supported starting with version 4.9.
1TGSWAS.SNG.01-02 The resell license is a single-user license. It is intended exclusively for resale to machine and plant operators. It enables maintenance and diagnostics of existing machines and systems and their software. The license is stored in a software license container that is permanently bound to the computer. Transferring the license to another computer is therefore not possible. This license does not expire. Creating a new project and upgrades from the Internet are not supported. This license is supported starting with version 4.9.
1TGSWAS.STE.00-01 A site license allows the use of Automation Studio by any number of users at a single company location. The users must be employed at the respective company site but can use Automation Studio regardless of their location (internationally active service technicians, for example). Licensing takes place via activation over the Internet. After one year, the license will automatically be extended an additional year and invoiced accordingly as long as the license has not been canceled before expiration.
1TGSWAS.STE.E0-01 This Automation Studio license permits the licensing of any number of users for research and educational purposes at the site of the educational facility. The license expires automatically after 400 calendar days and cannot be extended. The license also includes the use of the software on private PCs belonging to students as long as this is permitted and desired by the educational institution. The educational license is not permitted to be used for commercial purposes.

Systèmes de communication et bus de terrain

Dans Automation Studio, un dispositif de bus de terrain s'insère simplement dans l'interface bus de terrain correspondante et se configure comme un module d'E/S. L'environnement de programmation intègre une fonction qui permet d'importer la description du dispositif que fournit son fournisseur (GSD, EDS, etc). L'interface de configuration utilisée pour ce dispositif est ainsi identique à celles utilisées pour les autres modules d'E/S. La technologie standard et ouverte FDT/DTM est intégrée, ce qui facilite également l'intégration de dispositifs de bus de terrain selon des méthodes usuelles. Au final, l'intégration est simplifiée, et le travail de programmation minimisé. [En savoir plus...]

Systèmes d'exploitation temps réel - Échelonnabilité et sécurité de l'investissement

Parmi les composantes à part entière d'Automation Studio figure également le système d'exploitation temps réel. Ce noyau logiciel permet l'exécution des applications sur un matériel cible. Il garantit le meilleur niveau de performance possible pour chaque matériel utilisé.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo