Présentés par B&R sur le salon de Hanovre, les nouveaux modules mixtes sûrs de la famille X20 SafeIO lèvent les freins à l'adoption de la sécurité programmable. Avec ces modules, la sécurité intégrée ne revient pas plus cher qu'une solution traditionnelle avec relais. Franz Kaufleitner, Technology Manager Safety chez B&R, nous en dit plus sur ces nouveaux modules et sur les avantages de la sécurité programmable.
![](/fileadmin/1426640088768-de-html-1.0.jpg)
La mise en œuvre d'une solution de sécurité programmable dans une machine ou une usine est souvent associée à des coûts importants. Comment B&R a réussi à réduire ces coûts ?
En utilisant un seul de nos modules mixtes sûrs, il est possible de réaliser une solution de sécurité intégrée et programmable moyennant un coût comparable à celui des solutions câblées avec relais. Depuis des années, B&R met tout en œuvre pour maximiser la flexibilité et l'adaptabilité de ses systèmes. De l'entrée de gamme au haut de gamme, tout le matériel de B&R se combine librement. Modifier la configuration matérielle n'affecte en rien les fonctions de base. Avec les nouveaux modules mixtes, nous avons étendu ce principe aux produits de sécurité d'entrée de gamme.
Pourquoi un constructeur de machines ou d'installations habitué aux solutions câblées devrait-il passer à une solution programmable ?
Il y a plusieurs raisons à cela. La sécurité câblée a des fonctionnalités très limitées et n'offre quasiment aucune flexibilité. En cas de problème, la seule réaction possible est la coupure de l'alimentation. Il faut alors compter avec des arrêts de production, des marches à vide, de longues procédures de redémarrages, sans parler des risques de dommages pour les machines. Et ces problèmes en cachent un autre qui est souvent passé sous silence. Lorsqu'un opérateur sait que l'ouverture d'une porte de sécurité aura pour conséquence un arrêt prolongé de la production, il est très tentant pour lui de manipuler le commutateur de cette porte pour intervenir sur la machine en fonctionnement. Ces manipulations constituent une infraction et peuvent entraîner de graves blessures.
Comment la sécurité programmable peut-elle empêcher cela ?
Dans bien des cas, pour réagir à un événement lié à la sécurité, il suffit de ralentir la production en limitant la vitesse de manière sûre. L'arrêt de la machine est ainsi évité, et plus rien ne peut motiver une manipulation illicite de l'équipement de sécurité. La sécurité programmable prend en compte beaucoup de paramètres, ce qui permet d'évaluer avec bien plus de précision si une situation est critique ou non sur le plan de la sécurité. Totalement intégrée, la technologie de sécurité de B&R permet à l'application de sécurité d'accéder à toutes les données du système de contrôle.
Sur quels types de machines la technologie de sécurité de B&R est-elle utilisée ?
Arrivée sur le marché en 2008, la technologie de sécurité de B&R est aujourd'hui utilisée dans des milliers de machines. Nos produits sont même utilisés dans des parcs éoliens offshore où ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des environnements difficiles. Pour ce type d'applications, la sécurité intégrée offre aussi un autre avantage : le télédiagnostic. Les produits de sécurité avec composants électroniques doivent être capables de se tester et se surveiller eux-mêmes périodiquement. Ces processus d'auto-surveillance fournissent des données de diagnostic comme la température de fonctionnement ou les fluctuations de la tension d'alimentation, ce qui permet détecter les défauts de connexion avec les capteurs-actionneurs, ou encore des interrupteurs de porte mal ajustés. Avec la solution de sécurité de B&R, toutes ces données sont stockées sur un serveur web intégré. Les techniciens de maintenance peuvent ainsi y accéder de n'importe où via un navigateur web.
Les technologies de sécurité programmable ont la réputation de ne pas être simples d'utilisation et de n'être pertinentes que pour des machines complexes...
L'effort supplémentaire à fournir est limité et vite rentabilisé, même pour de petites machines. La technologie est si flexible que l'utilisateur peut réaliser une solution de sécurité optimisée en terme de coûts pour chaque variante de machine, tout en assurant l'homogénéité de la solution d'une variante de machine à l'autre. Prenons l'exemple d'une machine d'injection plastique. Les configurations les plus simples se résument ici à un bouton d'arrêt d'urgence et un interrupteur de porte. Dans ce cas, un seul de nos nouveaux modules mixtes suffit pour réaliser une application de sécurité complète, et il n'est pas nécessaire de disposer d'un automate de sécurité dédié. L'application de sécurité ne doit être programmée qu'une seule fois, alors qu'une solution filaire doit être recâblée et retestée séparément pour chaque machine.
Chaque nouvelle option machine nécessite néanmoins un travail supplémentaire, même si la sécurité repose sur une solution programmable.
Bien sûr, chaque option machine doit être programmée puis testée. Mais, à la différence d'une solution de sécurité filaire, ceci ne doit être fait qu'une seule fois. A l'installation de la machine, il suffit juste de sélectionner les fonctionnalités existantes via une liste d'options prédéfinie.
La complexité de l'électronique n'a-t-elle pas pour conséquence de réduire la durée de vie du matériel et d'augmenter les temps de réponse ?
Non, bien au contraire. Nos modules n'utilisent que des composants semi-conducteurs inusables, ce qui leur confère une grande longévité. Les composants mécaniques comme les relais ont toujours une durée de vie limitée et liée à la fréquence de commutation. Bien souvent, il est nécessaire de les remplacer au bout de quelques années seulement. Un autre avantage des technologies de sécurité basées sur des semi-conducteurs est leur rapidité. La technologie de sécurité programmable de B&R est bien plus rapide que les solutions basées sur des relais. Pour les applications de sécurité où les temps de réponse sont particulièrement critiques, nous proposons une solution intégrant la technologie reACTION et réduisant les temps de réponse à 100 µs. B&R offre ainsi la solution de sécurité programmable la plus rapide du marché.
L'évolution des réglementations nécessite une adaptation constante des technologies de sécurité. Comment B&R gère cette contrainte ?
Nos clients peuvent être rassurés : nous sommes toujours les premiers lorsqu'il s'agit d'adapter nos produits aux nouvelles réglementations. Notre système est totalement intégré, modulaire et flexible : il est donc aisé de le faire évoluer. Ceci est également bénéfique pour les constructeurs de machines qui proposent des machines aux variantes multiples. Peu importe si une machine est équipée d'une solution de sécurité minimaliste avec un de nos modules mixtes ou d'une solution étendue avec un automate de sécurité dédié et puissant. L'application est toujours développée, contrôlée et diagnostiquée avec le même logiciel. Une fois développée, une fonction de sécurité peut être réutilisée avec n'importe quelle configuration de machine. Lorsqu'un constructeur de machines opte pour la technologie de sécurité de B&R, il fait le choix de la longévité et de la pérennité.