Das Automation Device Interface ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Die Einstellungen dieser Geräte können mit dem B&R Control Center Applet in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden.
- Features:
- Ändern von displayspezifischen Parametern
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten
- Update der Tastenkonfiguration
- Aktivierung von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur
- Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeräten (z.B. Schlüsselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstellungen
- Auslesen der Betriebsstunden (Power On hours)
- Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware
- Reporterstellung über das aktuelle System (Supportunterstützung)
- Einstellung des SDL Equalizerwertes für die SDL Kabelanpassung
- Ändern der User Serial ID
B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit
Mit dem ADI Development Kit können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z.B. mit folgenden Entwicklungsumgebungen erstellt wurden:
- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer)
- Features:
- Ein Microsoft Visual Basic Modul mit Deklarationen der ADI Funktionen
- Header Dateien und Import Libraries für Microsoft Visual C++
- Hilfedateien für Visual Basic und Visual C++
- Beispielprojekte für Visual Basic und Visual C++
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)
B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK
Mit dem ADI .NET SDK können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer) erstellt wurden.
- Unterstützte Programmiersprachen:
- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#
- Features:
- ADI .NET Class Library
- Hilfedateien im HTML Help 1.0 Format (.chm Datei) und MS Help 2.0 Format (.HxS Datei)
- Beispielprojekte und Code Snippets für Visual Basic, Visual C++ und Visual C#
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)
HMI Diagnose Programm
Das B&R ADI HMI Diagnose Programm analysiert Ihr Gerät und generiert eine Report Datei. Diese Report Datei kann zur Fehleranalyse verwendet werden.
B&R Automation Device Interface (ADI) SNMP Agent
Der B&R ADI SNMP Agent ist eine nachinstallierbare Windows Komponente, mit der B&R Industrie PCs über SNMP überwacht und konfiguriert werden können. Beispielsweise können damit von einer SNMP Managementkonsole (Überwachungsstation) die Temperaturwerte eines B&R Industrie PCs überwacht oder die User Serial ID geändert werden.
SNMP bedeutet Simple Network Management Protocol („einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll“) und ist ein Netzwerkprotokoll, das von der IETF (Internet Engineering Task Force 1) entwickelt wurde, um Netzwerkelemente (z.B. Router, Server, Switches, Drucker, Computer usw.) von einer zentralen Station überwachen und steuern zu können. Die Kommunikation zwischen den überwachten Geräten (Agenten) und der Überwachungsstation (SNMP Manager, Managementkonsole) wird vom Netzwerkprotokoll geregelt. SNMP wurde so ausgelegt, dass jedes netzwerkfähige Gerät mit in die Überwachung aufgenommen werden kann. Zu den Aufgaben des Netzwerkmanagements, die mit SNMP möglich sind, zählen:
- Features:
- Überwachung von Netzwerkkomponenten
- Fernsteuerung und Fernkonfiguration von Netzwerkkomponenten
- Fehlererkennung und Fehlerbenachrichtigung