Fire steder i produktionslinjen, hvor vision-teknologi reducerer fejl og styrker din forretning

Danske industrivirksomheder skal konstant forbedre deres effektivitet for at forblive konkurrencedygtige. Koden til et fejlfrit produktionsmiljø kan være svær at knække, men med vision-teknologi kan du komme et stort skridt nærmere.

Der findes et hav af anvendelser for visonteknologi, men fællesnævneren er, at brugen af kameraer kan bidrage til at optimere og effektivisere en automatiseret produktion. At anvendelsesmulighederne er så mange skyldes især, at vision-teknologi kan læse alt fra tekst til former med ned til mikromillimeters nøjagtighed. Dermed bidrager kameraerne til at sikre et stabilt og højt kvalitetsmæssigt produktions-flow.

- Vision-teknologien er fleksibel til mange funktioner, og derfor er det vigtigt, at maskinbyggeren kender de forskellige muligheder. Den samme hardware kan gennem forskellige slags software bruges til adskillige løsninger, og det gør det lettere for teknikeren at bygge en højkvalitets produktionslinje op, forklarer Jacob Buhl, hos B&R Industrial Automation.

Fast track

  • Der er fire områder i en almindelig produktionslinje, hvor kamerateknologien har særlige fordele, når der skal hentes effektiviseringsgevinster.
  • Brug vision-teknologi til inspektioner, som er for ressourcekrævende eller fejlbehæftede til at løse manuelt.
  • Vision hjælper med at opfange seriefejl hurtigt.

Der er fire områder i en almindelig produktionslinje, hvor kamerateknologien har særlige fordele, når der skal hentes effektiviseringsgevinster gennem højere kvalitet og færre fejl. Det er typisk områder, hvor en manuel håndtering kan være langsom eller fejlbehæftet – blandt andet når det handler om at identificere formafvigelser i råmaterialer, spotte fejl i en emballages form og stand, eller placering af emner på produktionslinjen.

- Hvis vision bruges intelligent, er udbyttet ikke kun sparet tid hos teknikere eller operatører i produktionen. Du sikrer også en ensartet kvalitet i dine produkter – til glæde for både kunder og forretning, lyder det fra Jacob Buhl.

Her er de 4 områder, hvor vision kan øge din effektivitet:

Inspektion og kontrol af formafvigelser

Med vision-teknologi bliver virksomheder i stand til at opdage formafvigelser i emner, før fejlen udvikler sig til et systematisk problem. I en automatiseret produktionslinje kan fejl opstå i alle led fra råmateriale til emballage. Det giver derfor god mening at indbygge kamerateknologi i alle led af produktionskæden – og ikke kun i de mest kritiske punkter omkring fremstillingen af kerneproduktet.

Kontrol af overfladefejl

Overfladefejl kan give problemer på flere niveauer. Der er kosmetiske fejl, som trækker ned i kundens opfattelse af virksomhedens generelle kvalitetsniveau – for eksempel i form af tryk og labels, der sidder skævt eller har ridser i overfladen. Men der er også mere graverende fejl, hvor producenten risikerer, at produktet må kasseres, fordi tryk bliver ulæseligt, eller der opstår svagheder i produktet. Vision-teknologien kan selvfølgelig ikke udbedre fejl i produktet, men kameraerne kan opdage fejl i tide, så din kunde undgår at skulle kassere produkter.

Bestemmelse af position

I en automatiseret produktion er det afgørende, at emnerne er nøjagtigt placeret. Er et produkt først placeret forkert på produktionsbåndet, opstår der med al sandsynlighed systematiske og gentagne fejl i produktionslinjen. Det kan medføre, at ikke bare ét, men en hel serie af produkter afviger fra standarden og må kasseres. Kameraet kan opfange positionsfejl tidligt i produktionsprocessen og minimere risikoen for seriefejl.

Kontrol af produktinformation og indhold

Et slutprodukt, hvor produktinformation og produktindhold ikke stemmer overens, kan koste dyrt og skade virksomhedens ry. Vision-teknologi kan kontrollere, om produktindholdet er komplet og samtidig også tjekke, om produktinformationen stemmer overens med indholdet – for eksempel ved hjælp af QR-koder, stregkoder eller bogstavsgenkendelse, som alle er med til at opfylde stigende krav til Traceability og Serialization.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo