Farvel til bøvlede integrationer: I dag får du vision-teknologi som plug ‘n produce

Størstedelen af de opgaver, som kræver højkvalitets vision-løsninger, kan i dag håndteres af fleksible standardprodukter. Løsningen er det integrerede kamera.

Komplicerede produktionsmiljøer, skiftende lysforhold og et behov for at tilpasse løsningen til vidt forskellige situationer. Den slags faktorer har tidligere været en kilde til grå hår, når talen faldt på vision-løsninger i industriproduktion. Men sådan behøver det ikke være.

Faktisk kan en standardiseret vision-løsning, i form af et integreret inspektionskamera, i dag håndtere mellem 85-95 procent af alle opgaver i en gennemsnitlig industrivirksomhed. Det fortæller Jacob Buhl, Business Development Consultant ved B&R Industrial Automation.

- Tidligere var vision en meget kompleks teknologi, og det krævede specialiseret viden at indstille udstyret og bruge det i produktionen. Derfor var løsningerne svære at konfigurere. Men dér har vi taget kompleksiteten ud i dag, forklarer han og uddyber.

Fast track

  • Vision kræver ikke længere højtspecialiserede løsninger.
  • Et integreret inspektionskamera kan i dag håndtere mellem 85-95 procent af alle vision-opgaver i en gennemsnitlig industrivirksomhed.
  • Kameraerne bliver prækalibreret fra fabrikken og kan derfor hurtigt udskiftes.

- I stedet for at fokusere kun på de højtspecialiserede løsninger, har vi istedet udviklet et kamera, som passer til mange forskellige use-cases. Lyset er noget af det vigtigste ved det nye kamera, for uden lys har du ikke ordentlig vision. Med de rette lyselementer, kan vi fjerne usikkerhederne og sikre, at resultatet er det samme hver gang.

En anden markant fordel ved B&R’s integrerede kamera er integrationen med PLC’en (Programmable Logic Controller). Tidligere var PLC og kamera to forskellige enheder med forskellige udviklingsmiljøer, og det øgede risikoen for forsinkelser eller fejl, når PLC’en skulle kommunikere kommandoer til kameraet, eller information fra kameraet skulle benyttes af PLC’en. B&R’s kamera er fuld integreret i Automation Studio, hvor det bliver konfigureret som var det et almindeligt IO-modul.

– Integrationen gør nu, at vi kan lave plug and produce i stedet for at skulle stoppe produktionen og finindstille kameraet. Kameraet bliver på mange måder en intelligent sensor, som vi får værdifulde oplysninger ud af, fordi den integrerede softwareløsning håndterer det hele på stedet. Ved printmærkeproduktion kan man for eksempel tage et billede af et nyt print, og så meget simpelt lærer kameraet det. Hvis kameraet senere bliver beskadiget eller skal udskiftes, sørger PLC’en for at overføre indstillingen til det nye kamera. Og da vi kalibrerer alle enheder fra fabrikken, er du klar til at starte op igen med det samme. Du behøver derfor ikke fintune din computervisioninstallation igen.

– Når vi siger, at det er en dynamisk standardløsning, så mener vi det. Tidligere skulle du have en tekniker ud. I dag kan du nøjes med tage et nyt integreret kamera ud af boksen og installere det. Vi kalibrerer det hele fra fabrikken, så selvom du skifter enhed, skal du ikke starte forfra, slår Jacob Buhl fast.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo